Protection long retard
Présentation
La protection long retard sur les déclencheurs MicroLogic 5, 6 et 7 protège les applications de distribution électrique contre les courants de surcharge. Elle est identique pour les déclencheurs MicroLogic 5, 6 et 7.
Principe de fonctionnement
La protection long retard est de type I2t IDMT (Inverse Definite Minimum Time) :
-
Elle intègre la fonction d'image thermique.
-
Elle est définie avec le seuil de déclenchement Ir et la temporisation tr.
Réglage de la protection long retard
Réglez le seuil de déclenchement Ir de la façon suivante :
-
Avec le commutateur rotatif Ir du déclencheur MicroLogic pour prérégler la valeur et avec le clavier pour ajuster le réglage
-
Avec le logiciel EcoStruxure Power Commission (protégé par mot de passe)
-
En envoyant une commande de configuration via le réseau de communication (protégé par mot de passe)
Réglez la temporisation tr de la manière suivante :
-
Avec le clavier du déclencheur MicroLogic
-
Avec le logiciel EcoStruxure Power Commission (protégé par mot de passe)
-
En envoyant une commande de configuration via le réseau de communication (protégé par mot de passe)
Valeurs de réglage du seuil Ir
La plage de déclenchement de la protection long retard est comprise entre 1,05 et 1,20 fois Ir conformément à la norme IEC/EN 60947-2.
La valeur de réglage par défaut du seuil Ir est la position maximum du commutateur rotatif In.
Le tableau suivant indique la valeur de seuil Ir préréglée sur le commutateur :
|
Calibre In |
Valeurs de préréglage de Ir (A) en fonction du calibre In du déclencheur et de la position du commutateur |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
40 A |
18 |
18 |
20 |
23 |
25 |
28 |
32 |
36 |
40 |
|
100 A |
40 |
45 |
50 |
55 |
63 |
70 |
80 |
90 |
100 |
|
160 A |
63 |
70 |
80 |
90 |
100 |
110 |
125 |
150 |
160 |
|
250 A |
100 |
110 |
125 |
140 |
150 |
175 |
200 |
225 |
250 |
|
400 A |
160 |
180 |
200 |
230 |
250 |
280 |
320 |
360 |
400 |
|
630 A |
250 |
280 |
320 |
350 |
400 |
450 |
500 |
570 |
630 |
La plage de précision est +5 % / + 20 %.
Utilisez le clavier pour ajuster le réglage par incréments de 1 A :
-
Le maximum de la plage de réglage est la valeur de préréglage du commutateur rotatif.
-
Le minimum de la plage est de 0,9 fois la valeur minimale de préréglage (pour le calibre 400 A, le minimum de la plage de réglage est 100 A).
Exemple : Un déclencheur MicroLogic 5.2 de calibre In = 250 A est préréglé à 140 A par le commutateur rotatif :
-
La valeur minimum de préréglage est 100 A
-
La plage de réglages fins au clavier va de 90 à 140 A
Valeurs de réglage de la temporisation tr
La valeur de réglage affichée est la valeur de la temporisation de déclenchement pour un courant de 6 fois Ir.
La valeur de réglage par défaut de la temporisation tr est 16 (valeur maximum), soit 16 s à 6 fois Ir.
Le tableau suivant indique la valeur de la temporisation de déclenchement (en secondes) en fonction du courant dans la charge pour les valeurs de réglage affichées à l’écran :
|
Courant dans la charge |
Temporisation de déclenchement tr par valeur de réglage |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0,5 |
1 |
2 |
4 |
8 |
16 |
|
|
1,5 x Ir |
15 s |
25 s |
50 s |
100 s |
200 s |
400 s |
|
6 x Ir |
0,5 s |
1 s |
2 s |
4 s |
8 s |
16 s |
|
7,2 x Ir |
0,35 s |
0,7 s |
1,4 s |
2,8 s |
5,5 s |
11 s |
La plage de précision est -20 % / +0 %.
Image thermique
Le déclencheur utilise le calcul d'une image thermique pour évaluer l'échauffement du conducteur et surveiller de façon précise l'état thermique des conducteurs.
Exemple :
Comparaison du calcul de l’échauffement sans image thermique (schéma A) et avec image thermique (schéma B) :

0 Courant instantané (cyclique) dans la charge
1 Température du conducteur
2 Courant calculé sans image thermique (schéma A), avec image thermique (schéma B)
3 Seuil de déclenchement de la protection long retard : Ir
-
Déclencheur sans image thermique : A chaque impulsion de courant, le déclencheur ne prend en compte l'effet thermique que sur l'impulsion considérée. Il n’y a pas de déclenchement malgré le cumul de l’échauffement du conducteur.
-
Déclencheur avec image thermique : Le déclencheur ajoute l'effet thermique des impulsions de courant successives. Le déclenchement est fonction de l'état thermique réel du conducteur.
Echauffement d’un conducteur et courbes de déclenchement
L’analyse de l’équation d’échauffement d’un conducteur parcouru par un courant I permet de déterminer la nature des phénomènes physiques :
-
Pour les courants de faible ou moyenne intensité (I < Ir), la température d'équilibre du conducteur (pour un temps infini) dépend uniquement de la valeur de la demande quadratique de courant. La température limite correspond à un courant limite (seuil de déclenchement Ir de la protection long retard du déclencheur).
-
Pour les surintensités faibles (Ir < I < Isd), la température du conducteur dépend uniquement de l'énergie I2t apportée par le courant. La température limite est une courbe I2t IDMT.
-
Pour les surintensités importantes (I > Isd), le phénomène est identique si la fonction I2t de la protection court retard est active (I2t ON).
Mémoire thermique
Les déclencheurs MicroLogic5, 6 et 7 intègrent la fonction de mémoire thermique qui assure le refroidissement des conducteurs même après déclenchement. La durée de refroidissement est de 20 minutes avant ou après déclenchement.