测量精度
简介
MicroLogic 脱扣单元提供可通过以下方式访问的测量值:
-
使用通讯网络
-
在 FDM121显示屏上或菜单中。
以下列表中显示的测量值可在 MicroLogic 脱扣单元显示屏上访问。
本章节中的表格显示了可用的测量值并说明了每种测量值的下列信息:
-
单位
-
测量范围
-
精度
-
精度范围
测量精度
脱扣单元符合标准 IEC/EN 61557-12 的以下要求:
-
1 类(对于电流测量)
-
2 类(对于电能测量)
每种测量的精度针对以下条件来定义:
-
MicroLogic 脱扣单元正常受电
-
在 23 °C +/-2 °C (73 °F +/-3 °F) 的温度下。
对于在不同温度(温度范围 ‑25 °C 至 +70 °C(‑13 °F 至 +158 °F))下进行的测量,温度精度的降额系数为:0.05%/度。
精度范围是测量范围中的获得定义精度的那部分;这个范围的定义可以与断路器负载特性有关。