DOCA0141FR-03

Précision des mesures

Présentation

Les déclencheurs MicroLogic fournissent des mesures qui sont disponibles :

  • Via le réseau de communication

  • Sur l'écran FDM121 dans le menu Services ou Mesure.

Les mesures indiquées dans la liste suivante sont accessibles sur l'afficheur du déclencheur MicroLogic.

Les tableaux ci-après indiquent les mesures disponibles et pour chaque mesure :

  • Unité

  • Plage de mesure

  • Précision

  • Plage de précision

Précision des mesures

Les déclencheurs répondent aux exigences de la norme IEC/EN 61557-12 selon :

  • la classe 1, pour la mesure des courants,

  • la classe 2, pour la mesure des énergies.

La précision de chaque mesure est définie :

  • Pour un déclencheur MicroLogic alimenté dans des conditions normales

  • A une température de 23 °C +/-2 °C (73 °F +/-3 °F).

Pour une mesure effectuée à une autre température, dans la plage de température de -25 à +70 °C (‑13 à +158 °F), le coefficient de déclassement de la précision en température est de 0,05 % par degré.

La plage de précision est la partie de la plage de mesure pour laquelle la précision définie est obtenue ; la définition de cette plage peut être liée aux caractéristiques de la charge du disjoncteur.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?