与测量相关的报警
简介
MicroLogic5、6 和 7 脱扣单元使用以下方式来监控测量:
-
分配用于以下功能的一个或两个预警(取决于脱扣单元的类型):
-
用于 MicroLogic 5 脱扣单元的长延时保护 (PAL Ir)
-
用于 MicroLogic 6 脱扣单元的长延时保护 (PAL Ir) 和接地故障保护 (PAL Ig)
-
用于 MicroLogic 7 脱扣单元的长延时保护 (PAL Ir) 和接地漏电保护 (PAL IΔn)
这些报警缺省处于活动状态。
-
-
用户根据需要定义的十个报警。用户将这些报警分别分配给测量值。
这些报警缺省处于不活动状态。
所有与测量相关的报警都可以通过以下方式访问:
-
使用通讯网络
-
在 FDM121显示器上
可以使用 EcoStruxure Power Commission 软件将与测量相关的报警分配给 SDx 模块输出。
报警设置
使用 EcoStruxure Power Commission 软件选择用户定义的报警并设置其功能
报警设置包括:
-
选择报警优先级
-
设置报警激活阈值和时间延迟
报警描述表为每个报警指示:
-
设置范围(阈值和时间延迟)
-
缺省设置值
报警优先级
每个报警都分配有一个优先级:
-
高优先级
-
中等优先级
-
低优先级
-
无优先级
FDM121显示屏上的报警指示取决于报警优先级。
用户根据所需操作的紧迫性,设置每个报警的优先级。
报警缺省为中等优先级,但与运行指标相关的报警除外,这些报警为低优先级。
报警激活条件
与测量相关的报警在以下情况下被激活:
-
值增大至高于测量吸合电流阈值(对于值过高条件)。
-
值降低至低于测量吸合电流阈值(对于值过低条件)。
-
值等于测量吸合电流阈值(对于等值条件)。
报警激活条件可以使用 EcoStruxure Power Commission 软件预设。
值过高条件
值过高条件下的报警激活通过两个阈值和两个时间延迟来确定。
值过低条件
值过低条件下的报警激活通过两个阈值和两个时间延迟来确定。
等值条件
当相关受监控量等于吸合电流阈值时,激活报警。
当相关受监控量不等于吸合电流阈值时,禁用报警。
报警激活取决于吸合电流/释放电流阈值。
时间延迟管理(值过高或值过低条件)
报警时间延迟由两个通常设置为 0 的计数器来管理。
对于吸合电流阈值,时间延迟计数器:
-
当满足激活条件时递增。
-
当不再满足激活条件时递减(在吸合时间延迟结束前)。
如果达到禁用条件,则吸合时间延迟计数器复位,且释放时间延迟计数器递增。
对于释放电流阈值,原理同上。
当电压超过 500 V 阈值时,启动报警吸合时间延迟计数器。它根据电压相对于阈值的值递增或递减。
当电压回落至低于 420 V 阈值时,启动报警释放时间延迟计数器。