DOCA0141FR-03

Alarmes associées aux mesures

Présentation

Les déclencheurs MicroLogic 5, 6 et 7 surveillent les mesures via :

  • Une ou deux préalarmes (suivant le type de déclencheur) affectées comme suit :

    • Protection long retard (PAL Ir) pour les déclencheurs MicroLogic 5

    • Protection long retard (PAL Ir) et protection contre les défauts à la terre (PAL Ig) pour les déclencheurs MicroLogic 6

    • Protection long retard (PAL Ir) et protection différentielle (PAL IΔn) pour les déclencheurs MicroLogic 7

    Par défaut, ces alarmes sont activées.

  • Dix alarmes définies par l’utilisateur au choix. L’utilisateur peut affecter chacune de ces alarmes à une mesure.

    Par défaut, ces alarmes ne sont pas activées.

Toutes les alarmes associées à des mesures sont accessibles :

  • Via le réseau de communication

  • Sur l'afficheur FDM121

Les alarmes associées aux mesures peuvent être affectées à une sortie de module SDx à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission.

Paramétrage des alarmes

Vous sélectionnez les alarmes définies par l'utilisateur et définissez leurs fonctions à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission.

Le paramétrage des alarmes consiste à :

  • choisir le niveau de priorité des alarmes,

  • régler les seuils d’activation des alarmes et les temporisations.

Les tableaux de description des alarmes indiquent pour chacune des alarmes :

  • la plage de réglages (seuils et temporisations),

  • les valeurs de réglage par défaut.

Niveau de priorité des alarmes

Chaque alarme se voit attribuer un niveau de priorité :

  • priorité haute ;

  • priorité moyenne ;

  • priorité basse ;

  • aucune priorité.

La signalisation des alarmes sur l'écran FDM121 dépend de leur niveau de priorité.

L'utilisateur définit le niveau de priorité de chaque alarme en fonction de l'urgence de l'action requise.

Par défaut, les alarmes sont de priorité moyenne sauf les alarmes associées aux indicateurs de fonctionnement qui sont de priorité basse.

Conditions d’activation des alarmes

Une alarme associée à une mesure est activée dans les cas suivants :

  • La valeur augmente au-delà du seuil de mesure définissant les conditions de valeur excessive.

  • La valeur chute en-deçà du seuil de mesure définissant les conditions de valeur insuffisante.

  • La valeur est égale au seuil de mesure définissant les conditions d'égalité.

La condition d'activation de l'alarme peut être préconfigurée à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission.

Condition de valeur excessive

L’activation de l’alarme sur condition de valeur excessive est déterminée au moyen de deux seuils et de deux temporisations.

La figure ci-dessous illustre l’activation d’une alarme sur condition de valeur excessive.

SA Seuil d'activation

TA Temporisation d'activation

SD Seuil de désactivation

TD Temporisation de désactivation

1 Zone d'activation d'alarme (en vert)

Condition de valeur insuffisante

L’activation de l’alarme sur condition de valeur insuffisante est déterminée au moyen de deux seuils et deux temporisations.

La figure ci-dessous illustre l’activation d’une alarme sur condition de valeur insuffisante.

SA Seuil d'activation

TA Temporisation d'activation

SD Seuil de désactivation

TD Temporisation de désactivation

1 Zone d'activation d'alarme (en vert)

Condition d'égalité

L’alarme est activée quand la grandeur surveillée associée est égale au seuil d’activation.

L’alarme est désactivée dès que la grandeur surveillée est différente du seuil d’activation.

L’activation de l’alarme est déterminée au moyen des seuils d’activation/désactivation.

La figure suivante illustre l’activation d’une alarme sur condition d’égalité (surveillance du quadrant 4) :

SA Seuil d'activation

SD Seuils de désactivation

1 Zone d'activation d'alarme du quadrant 4 (en vert)

Gestion des temporisations (condition de valeur excessive ou de valeur insuffisante)

La gestion des temporisations des alarmes est assurée par deux compteurs qui sont normalement à 0.

Pour le seuil d’activation, le compteur de la temporisation :

  • est incrémenté lorsque la condition d’activation est remplie,

  • est décrémenté si la condition d’activation n’est plus remplie (avant la fin de la temporisation d’activation).

    Si la condition de désactivation est atteinte, le compteur de la temporisation d’activation est remis à zéro et le compteur de la temporisation de désactivation est incrémenté.

Pour le seuil de désactivation, le même principe est utilisé.

Exemple : Gestion de la temporisation sur une alarme de surtension (code 79)

1 Evolution de la tension

2 Compteur de la temporisation d’activation à 5 s

3 Compteur de la temporisation de désactivation à 2 s

4 Zone d'activation de l'alarme de surtension (en vert)

Le compteur de temporisation d'activation de l'alarme se déclenche lorsque la tension franchit le seuil de 500 V. Il est incrémenté ou décrémenté suivant la valeur de la tension par rapport au seuil.

Le compteur de la temporisation de désactivation de l’alarme se déclenche au retour de la tension en dessous du seuil 420 V.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?