设置模式
保护功能设置
警告 |
|---|
|
意外脱扣或脱扣故障的危险
保护设置调节必须由具备相应资质的电气人员完成。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
|
可以通过以下方式设置保护功能:
-
藉由旋钮并且通过键盘微调(适用于标准保护功能)
-
在键盘上设置(适用于所有保护功能)
显示屏上的向上的箭头指示当前正被设置的保护功能。
使用旋钮设置保护功能
使用调节旋钮设置以下保护功能:
-
MicroLogic 5 脱扣单元的 Ir 和 Isd 吸合电流
-
MicroLogic 6 脱扣单元的 Ir 和 Ig 吸合电流
-
集成有接地漏电保护功能的 MicroLogic 7 脱扣单元的 Ir 和 IΔn 吸合电流
转动旋钮时,同时还会引起:
-
选择为旋钮分配的保护功能的屏幕
-
解锁(如有必要)挂锁(导航界面处于保护功能设置模式)
-
将分配给旋钮的保护功能设置为旋钮和屏幕上指示的值。
在键盘上设置保护功能
使用键盘微调保护功能:
-
设置值不得超过旋钮所指示的值。
-
所有保护功能设置都可以通过键盘访问。
设置确认
通过键盘设置的保护功能值必须:
使用旋钮预设保护功能的示例
下表显示了如何预设和设置 250 A MicroLogic 5.2 脱扣单元上的长延时保护 Ir 吸合电流。
在键盘上设置保护功能的示例
下表显示了如何设置 MicroLogic 5.2 脱扣单元上的长延时保护 tr 时间延迟。
保护功能设置验证
在保护功能设置 模式中,设置可以是相对值。
在保护功能显示 模式中,设置为实际值(比如,单位为安培)。
例如,为了确定当前被设置为相对值的功能的实际值,在验证设置前,应:
保护功能设置验证示例
下表举例说明了在当前正被设置的 MicroLogic 5.2 脱扣单元上短延时保护 Isd 吸合电流的设置验证:
警告