Mode de réglage
Réglage des fonctions de protection
AVERTISSEMENT |
|---|
|
RISQUE DE DÉCLENCHEMENT INTEMPESTIF OU D'ÉCHEC
DE DÉCLENCHEMENT
Seul un personnel qualifié doit effectuer les réglages
des protections.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou
des dommages matériels.
|
Les paramètres des fonctions de protection peuvent être définis de plusieurs manières :
-
A l'aide des commutateurs rotatifs de préréglage avec réglage fin au clavier pour les fonctions de protection principales
-
A l'aide du clavier pour toutes les fonction de protection
Le pointeur haut sur l’écran indique la fonction de protection en cours de réglage.
Réglage d’une fonction de protection par commutateur rotatif
Vous pouvez utiliser un commutateur rotatif de réglage pour les fonctions de protection suivantes :
-
Seuils Ir et Isd pour les déclencheurs MicroLogic 5
-
Seuils Ir et Ig pour les déclencheurs MicroLogic 6
-
Seuils Ir et IΔn pour les déclencheurs MicroLogic 7 à protection différentielle intégrée
L’action sur un commutateur entraîne simultanément les événements suivants :
-
Sélection de l’écran correspondant à la fonction de protection affectée au commutateur
-
Déverrouillage (éventuellement) du cadenas (l’interface de navigation est en mode de réglage des fonctions de protection)
-
Réglage de la fonction de protection affectée au commutateur à la valeur indiquée sur le commutateur et à l’écran.
Réglage d’une fonction de protection à l'aide du clavier
Le clavier permet d'effectuer un réglage fin de la fonction de protection sélectionnée :
-
La valeur de réglage ne peut pas excéder celle indiquée par le commutateur.
-
Tous les réglages des fonctions de protection sont accessibles depuis le clavier.
Pour faire défiler les écrans des fonctions de protection,
procédez par pressions successives de la touche
. Le défilement est
cyclique.
Pour parcourir les paramètres des fonctions de
protection, utilisez les touches de navigation
et
.
-
Utilisez la touche
pour sélectionner la
fonction à régler :-
Le pointeur haut indique la fonction sélectionnée.
-
Le pointeur bas indique la phase. Plusieurs pointeurs bas indiquent que le réglage est fait à la même valeur pour toutes les phases (sauf pour le réglage de la protection du neutre).
-
Le défilement est cyclique.
-
-
Réglez les fonctions de protection depuis le clavier à l'aide des touches
.Les pointeurs de navigation associés indiquent les possibilités de réglage :
Confirmation du réglage
La valeur de réglage au clavier d’une fonction de protection doit être :
-
validée par une première pression sur la touche
(le pictogramme clignote sur l’afficheur) -
confirmée par une seconde pression sur la touche
(le texte s’affiche pendant 2
s).
Exemple de préréglage d’une fonction de protection par commutateur
Le tableau suivant illustre le préréglage et le réglage du seuil de déclenchement de la protection long retard Ir sur un déclencheur MicroLogic 5.2 de calibre 250 A.
Appuyez sur la
touche
pour naviguer entre les
écrans de mesures.
Appuyez sur les touches de navigation
,
et
pour sélectionner l’écran
de mesure pour chacune des phases.
|
Etape |
Action |
Méthode |
Signification |
|---|---|---|---|
|
1 |
Mettre le commutateur Ir à la valeur maximum (le cadenas se déverrouille automatiquement). Les pointeurs bas indiquent les trois phases (le réglage est identique sur chaque phase). |
||
|
2 |
Tourner le commutateur Ir jusqu’à la valeur souhaitée par excès. |
||
|
3 |
Le préréglage est terminé :
|
||
|
4 |
Régler au clavier la valeur exacte de Ir nécessaire (par pas de 1 A). |
||
|
5 |
Valider le réglage (le pictogramme clignote). |
||
|
6 |
Confirmer le réglage. Le pictogramme de confirmation s'affiche pendant 2 s. |
||
Exemple de réglage d’une fonction de protection à l'aide du clavier
Le tableau suivant illustre le réglabe de la temporisation de la protection long retard tr sur un déclencheur MicroLogic 5.2.
Appuyez sur la touche
pour faire défiler
les écrans.
Appuyez sur les touches de navigation
,
et
pour sélectionner l'écran pour
chaque phase.
Vérification du réglage des fonctions de protection
En mode de réglage des fonctions de protection, un réglage peut être une valeur relative.
En mode de lecture des fonctions de protection, le réglage est une valeur réelle (en ampères par exemple).
Ainsi, pour connaître la valeur réelle d’une fonction en cours de réglage en valeur relative avant de valider le réglage :
Exemple de vérification du réglage d'une fonction de protection
Le tableau suivant illustre la vérification du réglage du seuil de déclenchement de la protection court retard Isd sur un déclencheur MicroLogic 5.2 en cours de réglage :
|
Etape |
Action |
Méthode |
Signification |
|---|---|---|---|
|
1 |
L'écran est en mode réglage sur la fonction Isd : |
– |
|
|
2 |
Verrouiller le réglage : |
||
|
3 |
Déverrouiller le réglage : |
AVERTISSEMENT