瞬时保护
简介
MicroLogic 6 E-M 脱扣单元的瞬时保护用于保护各种类型的电机应用不受到极高强度短路电流的损害。
工作原理
瞬时保护是固定的:吸合电流值由脱扣单元额定值决定。这种保护是瞬时的。
脱扣曲线:
Ii 吸合电流值
Ii 吸合电流值直接由脱扣单元 In 额定值决定,并且为 In 的倍数。
根据 MicroLogic 脱扣单元 In 额定值的 Ii 吸合电流值 (精度范围 +/-10%)。
|
In额定值 (A) |
25 |
50 |
80 |
150 |
220 |
320 |
500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
瞬时吸合电流 (A) |
425 |
750 |
1200 |
2250 |
3300 |
4800 |
7500 |
保持时间为 0 毫秒。
最大分断时间为 30 毫秒。