DOCA0141FR-03

Protection instantanée

Présentation

La protection instantanée des déclencheurs MicroLogic 6 E-M protège tous les types d'applications moteur contre les courants de court-circuit de très forte intensité.

Principe de fonctionnement

La protection instantanée est fixe : la valeur du seuil est déterminée par le calibre du déclencheur. La protection est instantanée.

Courbe de déclenchement :

Les paramètres de la protection instantanée sont les suivants :

  • A : plage de réglage du déclencheur In

  • F : seuil de déclenchement de la protection Instantané Ii

Valeur du seuil Ii

La valeur du seuil de déclenchement Ii est directement déterminée par le calibre In du déclencheur et est exprimée en multiples de In.

Valeur de seuil Ii selon le calibre In du déclencheur MicroLogic (plage de précision +/- 10 %).

Calibre In (A)

25

50

80

150

220

320

500

Seuil de la protection instantanée (A)

425

750

1200

2250

3300

4 800

7500

Le temps de maintien est de 0 ms.

Le temps maximum de coupure est de 30 ms.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?