DOCA0141FR-03

Protection court retard

Présentation

La protection court retard des déclencheurs MicroLogic 6 E-M6protège tous les types d'applications moteur contre les courants de court-circuit.

Principe de fonctionnement

La protection court retard est à temps défini. Elle peut être configurée comme seuil Isd.

Courbe de déclenchement :

Les paramètres de la protection court retard sont les suivants :

  • B : seuil de déclenchement de la protection Long retard Ir

  • D : seuil de déclenchement de la protection Court retard Isd

  • E : temporisation fixe de la protection court retard tsd

Réglage de la protection court retard

Réglez le seuil Isd et la temporisation tsd :

  • Avec le clavier du déclencheur MicroLogic

  • Avec le logiciel EcoStruxure Power Commission (protégé par mot de passe)

  • En envoyant une commande de configuration via le réseau de communication (protégé par mot de passe)

Valeur de réglage du seuil Isd

La valeur de réglage du seuil Isd est un multiple de Ir.

La valeur de réglage par défaut du seuil Isd est 5 x Ir (valeur minimum).

La plage de réglages du seuil au clavier va de 5à 13 fois Ir. L’incrément est de 0,5 x Ir.

La plage de précision est de +/- 15 %.

Valeur de la temporisation tsd

La temporisation n'est pas réglable.

  • Le temps de maintien est de 20 ms.

  • Le temps maximum de coupure est de 60 ms.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?