DOCA0141ZH-03

短延时保护

简介

MicroLogic 6 E-M 脱扣单元的短延时保护用于保护各种类型的电机应用不受到短路电流的损害。

工作原理

短延时保护为定时限类型。它可以被配置为 Isd 吸合电流。

脱扣曲线:

短延时保护参数有:

  • BIr 长延时保护吸合电流

  • DIsd 短延时保护吸合电流

  • Etsd 短延时保护固定时间延迟

设置短延时保护

设置 Isd吸合电流和 tsd 时间延迟:

  • 使用 MicroLogic 脱扣单元上的键盘

  • 使用 EcoStruxure Power Commission 软件 (受密码保护)

  • 利用通讯网络通过发送设置命令(受密码保护)

Isd 吸合电流设置值

Isd吸合电流设置值为 Ir 的倍数。

缺省的 Isd 吸合电流设置值为 5 x Ir(最小值)。

键盘上的吸合电流设置范围为 5-13 x Ir。设置增量为 0.5 x Ir

精确度范围为 +/-15%。

tsd 时间延时值

此时间延迟无法调节时间延迟。

  • 保持时间为 20 毫秒。

  • 最大分断时间为 60 毫秒。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?