Esquema con interruptores automáticos ComPacT NSX
Descripción general
Según el modo del módulo BSCM Modbus SL/ULP utilizado, el usuario debe conectar el módulo BSCM Modbus SL/ULP con una de las siguientes configuraciones:
-
Conexión del módulo BSCM Modbus SL/ULP al concentrador Modbus SL
-
Conexión del módulo BSCM Modbus SL/ULP a una interfaz de comunicación IFM o IFE
Para obtener más información, consulte DOCA0093•• Guía del usuario del sistema ULP.
Modo único BSCM Modbus SL
En el modo único Modbus SL, el módulo BSCM Modbus SL/ULP se utiliza para conectar el interruptor automático ComPacT NSX a la red de comunicación Modbus Serial Line mediante un concentrador Modbus SL con referencia comercial LV434224. Para leer el estado de SD en el módulo BSCM Modbus SL/ULP, utilice el contacto auxiliar SD del módulo BSCM Modbus SL/ULP con referencia comercial LV434210.
En la siguiente figura se ilustra un ejemplo del módulo BSCM Modbus SL/ULP en modo único Modbus SL.
Modo BSCM Modbus SL y ULP
En el modo Modbus SL y ULP, el módulo BSCM Modbus SL/ULP se utiliza para conectar el interruptor automático ComPacT NSX a los siguientes componentes:
-
La red de comunicación Modbus Serial Line a través de un concentrador Modbus SL
-
Módulos ULP como, por ejemplo, un módulo IO 1, un módulo IO 2 o una pantalla FDM121 mediante un cable NSX
La siguiente figura ilustra un ejemplo del módulo BSCM Modbus SL/ULP en modo Modbus SL y ULP.
-
Cliente Modbus TCP
-
Cable Ethernet
-
Concentrador Modbus SL (LV434224)
-
Cable Modbus SL (LV434221, LV434222 o LV434223)
-
Módulo BSCM Modbus SL/ULP (LV434220)
-
Unidad de control MicroLogic 5, 6 o 7
-
Cable NSX (LV434200, LV434201, LV434202 o LV434204)
-
Servidor de panel IFE Ethernet (LV434002)
-
Cable ULP (LV434195, LV434196, LV434197 o LV434198)
-
Módulo IO (LV434063)
-
Pantalla FDM121 (TRV00121)
Modo único BSCM ULP
En el modo de solo ULP, el módulo BSCM Modbus SL/ULP se utiliza para conectar el interruptor automático ComPacT NSX a módulos ULP, como la interfaz de comunicación IFM o IFE, a través de la red de comunicación ULP con el cable NSX. Otros módulos ULP, como el módulo IO y la pantalla FDM121, también se puede conectar a la misma red de comunicación ULP.
PELIGRO |
|---|
|
peligro de descarga eléctrica, explosión o
arco eléctrico
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
Se recomienda el modo de solo ULP para conectar interruptores automáticos enchufables o desmontables ComPacT NSX a una red de comunicación con una interfaz de comunicación IFM o IFE.
El módulo BSCM Modbus SL/ULP con referencia comercial LV434220 en modo único ULP sustituye al módulo BSCM con referencia comercial LV434205.
En la siguiente figura se ilustra un ejemplo del módulo BSCM Modbus SL/ULP en modo único ULP.
-
Cliente Modbus TCP
-
Cable Ethernet
-
Interfaz IFE Ethernet para un interruptor automático (LV434001) o servidor de panel IFE Ethernet (LV434002)
-
Módulo BSCM Modbus SL/ULP (LV434220)
-
Unidad de control MicroLogic 5, 6 o 7
-
Cable NSX (LV434200, LV434201, LV434202 o LV434204)
-
Cable ULP (LV434195, LV434196, LV434197 o LV434198)
-
Módulo IO (LV434063)
-
Pantalla FDM121 (TRV00121)
PELIGRO