DOCA0213ES-02

Introducción

El módulo BSCM Modbus SL/ULP con referencia comercial LV434220 es un módulo de control de estado de interruptores que puede utilizarse para comunicar datos a través de:

  • una red de comunicación Modbus Serial Line

  • una red de comunicación ULP

Utilice el módulo BSCM Modbus SL/ULP con:

  • interruptores automáticos ComPacT NSX equipados con:

    • unidades de control magnetotérmicas

    • unidades de control electrónicas MicroLogic

  • interruptores automáticos de CC ComPacT NSX equipados con unidades de control magnetotérmicas

  • interruptores seccionadores ComPacT NSX

NOTA: El módulo BSCM Modbus SL/ULP no se puede instalar en un interruptor automático ComPacT NSX 400K.

Se intercambian los siguientes datos:

  • El estado del interruptor automático OF y SDE desde el módulo BSCM Modbus SL/ULP

  • El estado del interruptor automático SD desde el contacto auxiliar SD del módulo BSCM Modbus SL/ULP o el cable NSX (si lo hay)

  • Instrucciones de control para el mando eléctrico comunicante (si lo hay): apertura, cierre y restablecimiento

  • Información de ayuda para el operador: almacenamiento de los 10 últimos sucesos

Cuando se conecta a una unidad de control MicroLogic 5, 6 o 7, el módulo BSCM Modbus SL/ULP ofrece acceso a los datos de MicroLogic.

El módulo BSCM Modbus SL/ULP se puede utilizar en los siguientes modos:

  • modo único Modbus SL

  • modo Modbus SL y ULP

  • modo único ULP

Modo único BSCM Modbus SL

En el modo único Modbus SL, el módulo BSCM Modbus SL/ULP se utiliza para conectar el interruptor automático ComPacT NSX a la red de comunicación Modbus Serial Line mediante un concentrador Modbus SL con referencia comercial LV434224. Para leer el estado de SD en el módulo BSCM Modbus SL/ULP, utilice el contacto auxiliar SD del módulo BSCM Modbus SL/ULP con referencia comercial LV434210.

Modo BSCM Modbus SL y ULP

En el modo Modbus SL y ULP, el módulo BSCM Modbus SL/ULP se utiliza para conectar el interruptor automático ComPacT NSX a los siguientes componentes:

  • La red de comunicación Modbus Serial Line a través de un concentrador Modbus SL

  • Módulos ULP como, por ejemplo, un módulo IO 1, un módulo IO 2 o una pantalla FDM121 mediante un cable NSX

Modo único BSCM ULP

En el modo único ULP, el módulo BSCM Modbus SL/ULP no se utiliza como interfaz de comunicación Modbus SL.

Se utiliza para conectar el interruptor automático ComPacT NSX a módulos ULP como, por ejemplo, la interfaz de comunicación IFM o IFE, a través de una red de comunicación ULP mediante un cable NSX. Otros accesorios, como el módulo IO y la pantalla FDM121, también se pueden conectar a la misma red de comunicación ULP.

Para tensiones de sistema superiores a 480 V CA o 480 V CC, e inferiores o iguales a 690 V CA o 690 V CC, se trata del único modo de módulo BSCM Modbus SL/ULP permitido, mediante el cable aislado NSX con referencia comercial LV434204.

El módulo BSCM Modbus SL/ULP con referencia comercial LV434220 en modo único ULP sustituye al módulo BSCM con referencia comercial LV434205.

Se recomienda utilizar el módulo BSCM Modbus SL/ULP en modo único ULP solo con interruptores automáticos extraíbles y enchufables.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?