Descripción
Comunicación Modbus
La opción de comunicación Modbus permite que los interruptores automáticos de baja tensión Schneider Electric se conecten a un supervisor o a cualquier otro dispositivo con un canal de comunicación Modbus cliente.
Los interruptores automáticos se pueden conectar a:
-
Una red de línea serie RS-485 con protocolo Modbus que utiliza interfaces dedicadas como:
-
El módulo BSCM Modbus SL/ULP y el concentrador Modbus SL.
-
La interfaz de comunicación IFM Modbus SL para un interruptor automático.
-
-
Una red Ethernet con protocolo Modbus TCP/IP que utiliza interfaces dedicadas como:
-
La interfaz de comunicación IFE Ethernet para un interruptor automático.
-
El servidor de panel IFE Ethernet.
-
Acceso a las funciones
La opción de comunicación Modbus proporciona acceso a muchas funciones, entre las que se incluyen:
-
lectura de datos de medida y diagnóstico
-
lectura de condiciones de estado y operaciones a distancia
-
transferencia de sucesos con marca de tiempo
-
visualización de parámetros de protección
-
lectura de identificación y datos de configuración de interruptores automáticos
-
control a distancia del interruptor automático
-
ajuste y sincronización de hora
Esta lista depende de la composición de la unidad funcional inteligente (IMU) (tipo de interruptor automático, de unidad de control MicroLogic, etc.) y de las funciones permitidas.