Configuración
Descripción general
Hay disponibles dos configuraciones de la interfaz de comunicación IFM:
-
Configuración automática (detección de velocidad automática activada, ajuste de fábrica): cuando está conectada a la red Modbus, la interfaz de comunicación IFM detecta automáticamente los parámetros de la red.
-
Configuración personalizada (detección de velocidad automática desactivada): el usuario puede personalizar los parámetros de la red mediante el software EcoStruxure Power Commission.
Configuración automática
La dirección del servidor Modbus se define mediante los dos conmutadores rotativos de dirección del panel frontal de la interfaz de comunicación IFM. Cuando se conecta a la red de línea serie Modbus, la interfaz de comunicación IFM detecta automáticamente la velocidad y paridad de la red. El algoritmo de detección de velocidad automática prueba las velocidades de transmisión en baudios y las paridades disponibles y detecta automáticamente los parámetros de la red de comunicación Modbus Serial Line. El cliente Modbus debe enviar al menos 25 tramas por la red Modbus a fin de permitir que el algoritmo de detección de velocidad automática funcione.
El formato de transmisión es binario con un bit de inicio, ocho bits de datos, un bit de parada en caso de paridad par o impar, y dos bits de parada en caso de no haber paridad.
Si el algoritmo de detección de velocidad automática no detecta los parámetros de la red, se recomienda seguir este procedimiento:
|
Paso |
Acción |
|---|---|
|
1 |
Configure la interfaz de comunicación IFM en la dirección Modbus 1. |
|
2 |
Envíe una solicitud de lectura de registro múltiple (código de función 0x03) al servidor 1, a cualquier dirección y para cualquier número de registros. |
|
3 |
Envíe esta solicitud al menos 25 veces. |
Configuración personalizada
La dirección del servidor Modbus se define mediante los dos conmutadores rotativos de dirección del panel frontal de la interfaz de comunicación IFM.
Deshabilite la opción de detección de velocidad automática y configure los siguientes parámetros de la red de comunicación Modbus Serial Line con el software EcoStruxure Power Commission:
-
Velocidad de transmisión: 4800, 9600, 19200 y 38400 baudios.
-
Paridad: par, impar y ninguna (se puede seleccionar un bit de parada o dos bits de parada si no hay paridad).