Historial de operaciones de mantenimiento
Descripción general
En los registros del historial de operaciones de mantenimiento, se describen las 10 últimas operaciones de mantenimiento. El formato del historial de operaciones de mantenimiento corresponde a una serie de 10 registros. Cada registro está compuesto por cinco registros que describen una operación de mantenimiento.
Los registros del historial de operaciones de mantenimiento devuelven 32768 (0x8000) cuando no se utilizan.
Número de operaciones de mantenimiento
Se necesita una solicitud de lectura de 5x n registros para leer los últimos n registros de operaciones de mantenimiento, donde 5 es el número de registros de cada registro de operaciones de mantenimiento.
Por ejemplo, una solicitud de lectura de 5 x 2 = 10 registros requiere leer los últimos 2 registros de operaciones de mantenimiento del historial de operaciones de mantenimiento:
-
Los 5 primeros registros describen el primer registro de operaciones de mantenimiento (operación de mantenimiento más reciente).
-
Los 5 últimos registros describen el segundo registro de operación de mantenimiento.
|
Dirección |
Registro |
Descripción |
|---|---|---|
|
0x733B-0x733F |
29500-29504 |
Registro de operaciones de mantenimiento 1 (operación de mantenimiento más reciente) |
|
0x7340–0x7344 |
29505-29509 |
Registro de operaciones de mantenimiento 2 |
|
0x7345–0x7349 |
29510-29514 |
Registro de operaciones de mantenimiento 3 |
|
0x734A–0x734E |
29515-29519 |
Registro de operaciones de mantenimiento 4 |
|
0x734F–0x7353 |
29520-29524 |
Registro de operaciones de mantenimiento 5 |
|
0x7354–0x7358 |
29525-29529 |
Registro de operaciones de mantenimiento 6 |
|
0x7359 – 0x735D |
29530-29534 |
Registro de operaciones de mantenimiento 7 |
|
0x735E–0x7362 |
29535-29539 |
Registro de operaciones de mantenimiento 8 |
|
0x7363–0x7367 |
29540-29544 |
Registro de operaciones de mantenimiento 9 |
|
0x7368–0x736C |
29545-29549 |
Registro de operaciones de mantenimiento 10 (operación de mantenimiento más antigua) |
Registro de operaciones de mantenimiento
Se necesita una solicitud de lectura de cinco registros para leer un registro de operaciones de mantenimiento.
El orden y la descripción de los registros de registro de operaciones de mantenimiento son los mismos que los del registro de operaciones de mantenimiento 1:
|
Registro de operaciones de mantenimiento 1 (operación de mantenimiento más reciente) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Dirección |
Registro |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|
0x733B |
29500 |
L |
1 |
– |
INT16U |
0-65535 |
Código de operación de mantenimiento (consulte el párrafo siguiente) |
|
0x733C– 0x733E |
29501– 29503 |
L |
– |
– |
ULP DATE |
– |
Fecha y hora de la operación de mantenimiento Tipo de datos: ULP DATE |
|
0x733F |
29504 |
– |
– |
– |
– |
– |
Reservado |
Códigos de operaciones de mantenimiento
|
Código de operaciones de mantenimiento |
Descripción |
|---|---|
|
2000 (0x07D0) |
Prueba de pulsar para disparo (con interfaz de mantenimiento USB) |
|
2001 (0x07D1) |
Inhibición de defecto a tierra |
|
2002 (0x07D2) |
Reservado |
|
2003 (0x07D3) |
Iniciar prueba de inyección numérica |
|
2004 (0x07D4) |
Finalizar prueba de inyección numérica |
|
2005 (0x07D5) |
Prueba de defecto a tierra |
|
2006 (0x07D6) |
Prueba de diferencial |
|
2007 (0x07D7) |
Iniciar prueba de alarma |
|
2008 (0x07D8) |
Finalizar prueba de alarma |
|
2009 (0x07D9) |
Iniciar protección de largo retardo |
|
2010 (0x07DA) |
Finalizar protección de largo retardo |
|
2011 (0x07DB) |
Iniciar protección de corto retardo |
|
2012 (0x07DC) |
Finalizar protección de corto retardo |
|
2013 (0x07DD) |
Iniciar protección de instantáneo |
|
2014 (0x07DE) |
Detener protección de instantáneo |
|
2015 (0x07DF) |
Iniciar protección instantánea integrada |
|
2016 (0x07E0) |
Detener protección instantánea integrada |
|
2017 (0x07E1) |
Iniciar protección contra desequilibrio |
|
2018 (0x07E2) |
Detener protección contra desequilibrio |
|
2019 (0x07E3) |
Iniciar protección de defecto a tierra |
|
2020 (0x07E4) |
Detener protección de defecto a tierra |
|
2021 (0x07E5) |
Iniciar protección de diferencial |
|
2022 (0x07E6) |
Detener protección de diferencial |
|
2023 (0x07E7) |
Iniciar memoria térmica |
|
2024 (0x07E8) |
Detener memoria térmica |
|
2025 (0x07E9) |
Iniciar conexión con interfaz de mantenimiento USB |
|
2026 (0x07EA) |
Detener conexión con interfaz de mantenimiento USB |
|
2027 (0x07EB) |
Girar rueda rotatoria 1 |
|
2028 (0x07EC) |
Girar rueda rotatoria 2 |
|
2029 (0x07ED) |
Conmutador de bloqueo abierto |
|
2030 (0x07EE) |
Conmutador de bloqueo cerrado |
|
2031 (0x07EF) |
Prueba ZSI |
|
2032 (0x07F0) |
Reservado |
|
2033 (0x07F1) |
Restablecer software |
|
2034 (0x07F2) |
Restablecer valores mínimos/máximos de medidas de corriente |
|
2035 (0x07F3) |
Restablecer valores mínimos/máximos de medidas de tensión |
|
2036 (0x07F4) |
Restablecer valores mínimos/máximos de medidas de potencia |
|
2037 (0x07F5) |
Restablecer valores mínimos/máximos de medidas de factor de potencia |
|
2038 (0x07F6) |
Restablecer valores mínimos/máximos de las medidas de distorsión armónica total |
|
2039 (0x07F7) |
Restablecer valor máximo de medida de demanda de corriente |
|
2040 (0x07F8) |
Restablecer valor máximo de demanda de potencia (activa, reactiva y aparente) |
|
2041 (0x07F9) |
Restablecer valores mínimos/máximos de medidas de frecuencia |
|
2042 (0x07FA) |
Restablecer valores mínimos/máximos de medidas de imagen térmica |
|
2043 (0x07FB) |
Restablecer medidas de energía |
|
2044 (0x07FC) |
Restablecer contador de energía |
|
2045 (0x07FD) |
Ajuste de rotación de fase |