Prealarmas
Descripción general
El software EcoStruxure Power Commission permite configurar las 3 prealarmas siguientes:
-
Prealarma de protección de largo retardo (PAL Ir)
-
Prealarma de protección de defecto a tierra (PAL Ig)
-
Prealarma de protección de diferencial (PAL IΔn)
Cada alarma tiene un código de alarma correspondiente:
-
PAL Ir = 1013
-
PAL Ig = 1014
-
PAL IΔn = 1015
Cada alarma tiene un nivel de prioridad que gestiona la visualización de la alarma en la pantalla de FDM121:
-
Sin prioridad = N/A (no afecta)
-
Prioridad baja = 1. No se muestra ninguna alarma en la pantalla FDM121.
-
Prioridad media = 2. El indicador LED de la pantalla FDM121 está encendido permanentemente.
-
Prioridad alta = 3. El indicador LED de la pantalla FDM121 parpadea y una pantalla emergente informa al usuario de que la alarma está activada.
Para obtener más información sobre la relación entre la prioridad de alarma y la pantalla FDM121, consulte DOCA0188•• ComPacT NSX Unidades de control MicroLogic 5/6/7 – Guía del usuario.
En los registros de prealarmas se describen los ajustes de las prealarmas:
|
Dirección |
Registro |
Descripción |
|---|---|---|
|
0x19F9-0x1A02 |
6650-6659 |
Prealarma de protección de largo retardo (PAL Ir) |
|
0x1A03-0x1A0C |
6660-6669 |
Prealarma de protección de defecto a tierra (PAL Ig) |
|
0x1A0D-0x1A16 |
6670-6679 |
Prealarma de protección de diferencial (PAL IΔn) |
Prealarma de protección de largo retardo (PAL Ir)
Se necesita una solicitud de lectura de 10 registros para leer los parámetros de prealarma de protección de largo retardo.
|
Dirección |
Registro |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x19F9 |
6650 |
L |
– |
– |
INT16U |
– |
El MSB indica la actividad de la alarma: 0 = Activado, 1 = Desactivado. El ajuste de fábrica es 0 (Activado). El LSB indica la prioridad de la alarma: N/A, 1, 2 o 3. El ajuste de fábrica es 2 (prioridad media). |
|
0x19FA |
6651 |
– |
– |
– |
– |
– |
Reservado |
|
0x19FB |
6652 |
L |
1 |
% |
INT16 |
(1) |
Porcentaje del valor del umbral de disparo Ir. El ajuste de fábrica es 90. |
|
0x19FC |
6653 |
– |
– |
– |
– |
– |
Reservado |
|
0x19FD |
6654 |
L |
1 |
s |
INT16U |
1 |
Temporización de disparo (fijado en 1 s) |
|
0x19FE |
6655 |
L |
1 |
% |
INT16 |
(1) |
Porcentaje del valor de desactivación Ir. El ajuste de fábrica es 85. |
|
0x19FF |
6656 |
– |
– |
– |
– |
– |
Reservado |
|
0x1A00 |
6657 |
L |
1 |
s |
INT16U |
1 |
Temporización de desactivación (fijado en 1 s) |
|
0x1A01-0x1A02 |
6658-6659 |
– |
– |
– |
– |
– |
Reservado |
|
(1) Para la aplicación de distribución, el rango es 40-100. Para la aplicación del motor, el rango es 10-95. |
|||||||
Prealarma de protección de defecto a tierra (PAL Ig)
Se necesita una solicitud de lectura de 10 registros para leer los parámetros de prealarma de protección de defecto a tierra.
|
Dirección |
Registro |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1A03 |
6660 |
L |
– |
– |
INT16U |
– |
El MSB indica la actividad de la alarma: 0 = Activado, 1 = Desactivado. El ajuste de fábrica es 0 (Activado). El LSB indica la prioridad de la alarma: N/A, 1, 2 o 3. El ajuste de fábrica es 2 (prioridad media). |
|
0x1A04 |
6661 |
– |
– |
– |
– |
– |
Reservado |
|
0x1A05 |
6662 |
L |
1 |
% |
INT16 |
40-100 |
Porcentaje del valor del umbral de disparo Ig. El ajuste de fábrica es 90. |
|
0x1A06 |
6663 |
– |
– |
– |
– |
– |
Reservado |
|
0x1A07 |
6664 |
L |
1 |
s |
INT16U |
1 |
Temporización de disparo (fijado en 1 s) |
|
0x1A08 |
6665 |
L |
1 |
% |
INT16 |
40-100 |
Porcentaje del valor de desactivación Ig. El ajuste de fábrica es 85. |
|
0x1A09 |
6666 |
– |
– |
– |
– |
– |
Reservado |
|
0x1A0A |
6667 |
L |
1 |
s |
INT16U |
1 |
Temporización de desactivación (fijado en 1 s) |
|
0x1A0B-0x1A0C |
6668-6669 |
– |
– |
– |
– |
– |
Reservado |
Prealarma de protección de diferencial (PAL IΔn)
Se necesita una solicitud de lectura de 10 registros para leer los parámetros de prealarma de protección de diferencial.
|
Dirección |
Registro |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1A0D |
6670 |
L |
– |
– |
INT16U |
– |
El MSB indica la actividad de la alarma: 0 = Activado, 1 = Desactivado. El ajuste de fábrica es 0 (Activado). El LSB indica la prioridad de la alarma: N/A, 1, 2 o 3. El ajuste de fábrica es 2 (prioridad media). |
|
0x1A0E |
6671 |
– |
– |
– |
– |
– |
Reservado |
|
0x1A0F |
6672 |
L |
1 |
% |
INT16 |
50-80 |
Porcentaje del valor del umbral de disparo IΔn. El ajuste de fábrica es 90. |
|
0x1A10 |
6673 |
– |
– |
– |
– |
– |
Reservado |
|
0x1A11 |
6674 |
L |
1 |
s |
INT16U |
1 |
Temporización de disparo (fijado en 1 s) |
|
0x1A12 |
6675 |
L |
1 |
% |
INT16 |
50-80 |
Porcentaje del valor de desactivación IΔn. El ajuste de fábrica es 85. |
|
0x1A13 |
6676 |
– |
– |
– |
– |
– |
Reservado |
|
0x1A14 |
6677 |
L |
1 |
s |
INT16U |
1 |
Temporización de desactivación (fijado en 1 s) |
|
0x1A15-0x1A16 |
6678-6679 |
– |
– |
– |
– |
– |
Reservado |