DOCA0213ES-02

Registros del módulo IO

Introducción

En esta sección se describen los registros de módulo IO.

IO 1 contiene los registros de 13824 a 15719.

IO 2 contiene los registros de 16824 a 18719:

  • Los registros de los parámetros de IO 2 son iguales a los registros de los parámetros de IO 1 más 3000.

    Ejemplo:

    • El registro 14599 contiene el registro de estado de las entradas digitales del IO 1.

    • El registro 17599 contiene el registro de estado de las entradas digitales del IO 2.

  • El orden de los registros es el mismo que el del IO 1.

  • Las características (tipo de acceso, tamaño, rango y unidad) son las mismas que las de los registros del IO 1.

  • Los registros 15360 a 16109 que contienen la aplicación predefinida son específicos del IO 1 porque contienen las aplicaciones predefinidas.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?