Estado del interruptor automático
Estado del interruptor automático
|
Dirección |
Registro |
LE |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E |
Bit |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0232 |
563 |
L |
– |
– |
INT16U |
– |
A/E |
– |
Registro de estado del interruptor automático |
|
0 |
Estado de la entrada OF 0 = El interruptor automático está abierto. 1 = El interruptor automático está cerrado. |
||||||||
|
1 |
Estado de la entrada SD 0 = El interruptor automático no se ha disparado. 1 = El interruptor automático se ha disparado debido a un problema eléctrico o disparo por derivación o pulsar para disparo. |
||||||||
|
2 |
Estado de la entrada SDE 0 = El interruptor automático no se ha disparado por un problema eléctrico. 1 = El interruptor automático se ha disparado debido a un problema eléctrico (incluida una prueba de defecto a tierra y una prueba de diferencial). |
||||||||
|
– |
3–15 |
Reservado (forzado a 0) |
Comunicación del estado de Mando eléctrico
|
Dirección |
Registro |
LE |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E |
Bit |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0233 |
564 |
L |
– |
– |
INT16U |
– |
A/E |
– |
Comunicación del registro de estado de mando eléctrico |
|
0 |
Mando eléctrico 0 = no disponible 1 = disponible |
||||||||
|
1 |
Modo manual/automático 0 = manual 1 = automático |
||||||||
|
2 |
Último comando 0 = el último comando se ha ejecutado correctamente 1 = el último comando ha fallado |
||||||||
|
3 |
Habilitar restablecimiento automático 0 = el restablecimiento automático no está habilitado. 1 = el restablecimiento automático está habilitado. |
||||||||
|
4 |
Habilitar restablecimiento incluso si SDE 0 = el restablecimiento no se habilita si el interruptor automático se ha disparado por fallo eléctrico. 1 = el restablecimiento se habilita aunque el interruptor automático se haya disparado por fallo eléctrico. |
||||||||
|
5 |
Se ha seleccionado el modo local/remoto en el menú de la pantalla FDM121. 0 = modo remoto (valor predeterminado); el mando eléctrico comunicante se controla únicamente a través de un comando Modbus. 1 = modo local; el mando eléctrico comunicante se controla únicamente a través del menú de la pantalla FDM121. |
||||||||
|
– |
6–15 |
Reservado (forzado a 0) |