Indicadores de mantenimiento
Contador de tiempo de uso
El contador de tiempo de uso informa del tiempo de uso del interruptor automático. El tiempo de uso se escribe en la EEPROM cada hora. Si el contador de tiempo de uso alcanza el valor máximo de 4 294 967 295 y se produce un nuevo suceso de tiempo de uso, el contador se vuelve a poner a 0.
Se necesita una solicitud de lectura de dos registros para leer un contador de tiempo de uso.
|
Dirección |
Registro |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x749A-0x749B |
29851-29852 |
L |
1 |
Hora |
INT32U |
0-4 294 967 295 |
Contador de tiempo de uso |
Contador de ritmo de desgaste
El contador de ritmo de desgaste informa del porcentaje de uso del contacto del interruptor automático.
|
Dirección |
Registro |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x749C |
29853 |
L |
1 |
% |
INT16U |
0-32766 |
Contacto de ritmo de desgaste 0% = El contacto del interruptor automático es nuevo. > 100 % = El contacto del interruptor automático debe cambiarse. |
Contador de arranques
El contador de arranques informa del número de arranques en frío (encendido) y el número de arranques en caliente (restablecimiento mediante software de la unidad de control MicroLogic).
|
Dirección |
Registro |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x749D |
29854 |
L |
1 |
– |
INT16U |
0-32766 |
Contador de arranques |
Contador de escrituras en EEPROM
El contador de escrituras en la EEPROM informa del número de almacenamientos de las medidas de energía en la EEPROM. La medida de energía se escribe en la EEPROM cada hora. Si el contador de escrituras de la EEPROM alcanza el valor máximo de 4 294 967 295 y se produce un nuevo suceso de escritura de la EEPROM, el contador de escrituras de la EEPROM se vuelve a poner a 0.
|
Dirección |
Registro |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x749E– 0x749F |
29855– 29856 |
L |
1 |
– |
INT32U |
0-4 294 967 295 |
Contador de escrituras de la EEPROM |
Contadores de perfiles de carga
Los contadores de perfiles de carga informan del número de horas para cada rango de corriente en la unidad de control MicroLogic. Si los contadores de perfiles de carga alcanzan el valor máximo de 4 294 967 295 y se produce un nuevo suceso de perfil de carga, los contadores de perfiles de carga se vuelven a poner a 0.
Se necesita una solicitud de lectura de ocho registros para leer los contadores de perfiles de carga.
|
Dirección |
Registro |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x74B7– 0x74B8 |
29880– 29881 |
L |
1 |
Hora |
INT32U |
0-4 294 967 295 |
La corriente por horas era un 0-49 % de la corriente nominal |
|
0x74B9- 0x74BA |
29882– 29883 |
L |
1 |
Hora |
INT32U |
0-4 294 967 295 |
La corriente por horas era un 50‑79 % de la corriente nominal |
|
0x74BB- 0x74BC |
29884– 29885 |
L |
1 |
Hora |
INT32U |
0-4 294 967 295 |
La corriente por horas era un 80‑89 % de la corriente nominal |
|
0x74BD- 0x74BE |
29886– 29887 |
L |
1 |
Hora |
INT32U |
0-4 294 967 295 |
La corriente por horas era un 90‑100 % de la corriente nominal |
Contadores de perfiles de temperatura
Los contadores de perfiles de temperatura informan del número de horas para cada rango de temperatura en la unidad de control MicroLogic. Si los contadores de perfiles de temperatura alcanzan el valor máximo de 4 294 967 295 y se produce un nuevo suceso de perfil de temperatura, los contadores de perfiles de temperatura se vuelven a poner a 0.
Se necesita una solicitud de lectura de 12 registros para leer los contadores de perfiles de temperatura.
|
Dirección |
Registro |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x74C1– 0x74C2 |
29890– 29891 |
L |
1 |
Hora |
INT32U |
0-4 294 967 295 |
La temperatura por horas era < -30 °C (-22 °F) |
|
0x74C3– 0x74C4 |
29892– 29893 |
L |
1 |
Hora |
INT32U |
0-4 294 967 295 |
La temperatura por horas estaba en el rango de -30 a +59 °C (22 a 138,2 °F) |
|
0x74C5– 0x74C6 |
29894– 29895 |
L |
1 |
Hora |
INT32U |
0-4 294 967 295 |
La temperatura por horas estaba en el rango de +60 a +74 °C (140 a 165,2 °F) |
|
0x74C7– 0x74C8 |
29896– 29897 |
L |
1 |
Hora |
INT32U |
0-4 294 967 295 |
La temperatura por horas estaba en el rango de +75 a +89 °C (167 a 192,2 °F) |
|
0x74C9– 0x74CA |
29898– 29899 |
L |
1 |
Hora |
INT32U |
0-4 294 967 295 |
La temperatura por horas estaba en el rango de +90 a +99 °C (194 a 210,2 °F) |
|
0x74CB– 0x74CC |
29900– 29901 |
L |
1 |
Hora |
INT32U |
0-4 294 967 295 |
La temperatura por horas era > +100 °C (212 °F) |
Contadores de disparos de protección
Los contadores de disparos de protección informan del número de disparos de protección para cada tipo de protección: protecciones de largo retardo, de corto retardo, de instantáneo, de defecto a tierra, de protección de diferencial, contra bloqueo, contra desequilibrio, para arranque prolongado y contra defecto de carga.
Los contadores de disparos de la protección dejan de incrementarse cuando llegan al valor máximo de 10000.
Se necesita una solicitud de lectura de nueve registros para leer los contadores de disparos de la protección.
|
Dirección |
Registro |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x74D5 |
29910 |
L |
1 |
– |
INT16U |
0-10000 |
Número de disparos de la protección de largo retardo |
|
0x74D6 |
29911 |
L |
1 |
– |
INT16U |
0-10000 |
Número de disparos de la protección de corto retardo |
|
0x74D7 |
29912 |
L |
1 |
– |
INT16U |
0-10000 |
Número de disparos de la protección de instantáneo (incluidas la protección instantánea integrada, la protección instantánea con diferencial y la protección refleja) |
|
0x74D8 |
29913 |
L |
1 |
– |
INT16U |
0-10000 |
Número de disparos de la protección de defecto a tierra |
|
0x74D9 |
29914 |
L |
1 |
– |
INT16U |
0-10000 |
Número de disparos de la protección de diferencial |
|
0x74DA |
29915 |
L |
1 |
– |
INT16U |
0-10000 |
Número de disparos de la protección contra bloqueo |
|
0x74DB |
29916 |
L |
1 |
– |
INT16U |
0-10000 |
Número de disparos de la protección contra desequilibrio |
|
0x74DC |
29917 |
L |
1 |
– |
INT16U |
0-10000 |
Número de disparos de la protección de arranque prolongado |
|
0x74DD |
29918 |
L |
1 |
– |
INT16U |
0-10000 |
Número de disparos de la protección contra defecto de carga |
Contadores de alarmas
Los contadores de alarmas informan del número de ocurrencias de las alarmas. Cuando se configura una alarma, el contador asociado se pone a 0. Los contadores de alarmas dejan de incrementarse cuando llegan al valor máximo de 10000.
Se necesita una solicitud de lectura de 13 registros para leer los contadores de alarmas.
|
Dirección |
Registro |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x74F3 |
29940 |
L |
1 |
– |
INT16U |
0-10000 |
Contador de alarma definida por el usuario 201 |
|
0x74F4 |
29941 |
L |
1 |
– |
INT16U |
0-10000 |
Contador de alarma definida por el usuario 202 |
|
0x74F5 |
29942 |
L |
1 |
– |
INT16U |
0-10000 |
Contador de alarma definida por el usuario 203 |
|
0x74F6 |
29943 |
L |
1 |
– |
INT16U |
0-10000 |
Contador de alarma definida por el usuario 204 |
|
0x74F7 |
29944 |
L |
1 |
– |
INT16U |
0-10000 |
Contador de alarma definida por el usuario 205 |
|
0x74F8 |
29945 |
L |
1 |
– |
INT16U |
0-10000 |
Contador de alarma definida por el usuario 206 |
|
0x74F9 |
29946 |
L |
1 |
– |
INT16U |
0-10000 |
Contador de alarma definida por el usuario 207 |
|
0x74FA |
29947 |
L |
1 |
– |
INT16U |
0-10000 |
Contador de alarma definida por el usuario 208 |
|
0x74FB |
29948 |
L |
1 |
– |
INT16U |
0-10000 |
Contador de alarma definida por el usuario 209 |
|
0x74FC |
29949 |
L |
1 |
– |
INT16U |
0-10000 |
Contador de alarma definida por el usuario 210 |
|
0x74FD |
29950 |
L |
1 |
– |
INT16U |
0-10000 |
Contador de prealarma Ir |
|
0x74FE |
29951 |
L |
1 |
– |
INT16U |
0-10000 |
Contador de prealarma Ig |
|
0x74FF |
29952 |
L |
1 |
– |
INT16U |
0-10000 |
Contador de prealarma IΔn |
Contadores de operaciones de mantenimiento
Los contadores de operaciones de mantenimiento informan del número de algunas operaciones de mantenimiento. Los contadores de operaciones de mantenimiento dejan de incrementarse cuando llegan al valor máximo de 10000.
Se necesita una solicitud de lectura de siete registros para leer los contadores de operaciones de mantenimiento.
|
Dirección |
Registro |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x751B |
29980 |
L |
1 |
– |
INT16U |
0-10000 |
Contador de activación del conmutador de bloqueo de la unidad de control MicroLogic |
|
0x751C |
29981 |
L |
1 |
– |
INT16U |
0-10000 |
Contador de conexiones de la interfaz de mantenimiento USB |
|
0x751D |
29982 |
L |
1 |
– |
INT16U |
0-10000 |
Contador de operaciones de prueba de defecto a tierra (uso del teclado MicroLogic únicamente) |
|
0x751E |
29983 |
L |
1 |
– |
INT16U |
0-10000 |
Contador de operaciones de prueba de diferencial |
|
0x751F |
29984 |
L |
1 |
– |
INT16U |
0-10000 |
Contador de operaciones de prueba de enclavamiento selectivo de zona (ZSI) |
|
0x7520 |
29985 |
L |
1 |
– |
INT16U |
0-10000 |
Contador de operaciones de prueba de inyección numérica |
|
0x7521 |
29986 |
L |
1 |
– |
INT16U |
0-10000 |
Contador de comando de restablecimiento de firmware |