DOCA0213FR-03

Commandes des compteurs

Prérégler les compteurs

L'utilisateur peut lire les valeurs des compteurs dans les registres 571 à 578.

Pour prérégler les compteurs, l'utilisateur doit configurer les registres de commande de la façon suivante :

Adresse

Registre

X

Unité

Type

Plage

Description

0x1F3F

8000

INT16U

42638

Code de commande = 42638

0x1F40

8001

INT16U

22

Nombre de paramètres (octets) = 22

0x1F41

8002

INT16U

4353

Destination = 4353 (0x1100)

0x1F42

8003

INT16U

1

Type de sécurité de la commande

0x1F43–

0x1F44

8004–

8005

CHAÎNE D'OCTETS

Mot de passe de la commande : Mot de passe du profil utilisateur Administrateur

0x1F45

8006

1

INT16U

0–65535

0–65534 = valeur de présélection du compteur OF

65535 = ne pas prérégler le compteur OF

0x1F46

8007

1

INT16U

0–65535

0–65534 = valeur de présélection du compteur SD

65535 = ne pas prérégler le compteur SD

0x1F47

8008

1

INT16U

0–65535

0–65534 = valeur de présélection du compteur SDE

65535 = ne pas prérégler le compteur SDE

0x1F48

8009

1

INT16U

0–65535

0–65534 = valeur de présélection du compteur de commande d'ouverture du disjoncteur

65535 = ne pas prérégler le compteur de commande d'ouverture du disjoncteur

0x1F49

8010

1

INT16U

0–65535

0–65534 = valeur de présélection du compteur de commande de fermeture du disjoncteur

65535 = ne pas prérégler le compteur de commande de fermeture du disjoncteur

0x1F4A

8011

1

INT16U

0–65535

0–65534 = valeur de présélection du compteur de commande de réinitialisation du disjoncteur

65535 = ne pas prérégler le compteur de commande de réinitialisation du disjoncteur

Configurer les seuils

L'utilisateur peut lire les valeurs des seuils dans les registres 581 à 582.

Pour configurer les seuils, l'utilisateur doit configurer les registres de commande de la façon suivante :

Adresse

Registre

X

Unité

Type

Plage

Description

0x1F3F

8000

INT16U

42639

Code de commande = 42639

0x1F40

8001

INT16U

22

Nombre de paramètres (octets) = 22

0x1F41

8002

INT16U

4353

Destination = 4353 (0x1100)

0x1F42

8003

INT16U

1

Type de sécurité de la commande

0x1F43–

0x1F44

8004–

8005

CHAÎNE D'OCTETS

Mot de passe de la commande : Mot de passe du profil utilisateur Administrateur

0x1F45

8006

1

INT16U

0–65535

0–65534 = valeur du seuil du compteur OF

65535 = ne pas modifier le seuil du compteur OF

0x1F46

8007

1

INT16U

65535

65535 (aucun seuil n'est défini pour le compteur SD)

0x1F47

8008

1

INT16U

65535

65535 (aucun seuil n'est défini pour le compteur SDE)

0x1F48

8009

1

INT16U

65535

65535 (aucun seuil n'est défini pour le compteur de commande d'ouverture du disjoncteur)

0x1F49

8010

1

INT16U

0–65535

0–65534 = valeur du seuil du compteur de commande de fermeture du disjoncteur

65535 = ne pas modifier le seuil du compteur de commande de fermeture du disjoncteur

0x1F4A

8011

1

INT16U

65535

65535 (aucun seuil n'est défini pour le compteur de commande de réinitialisation du disjoncteur)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?