DOCA0213FR-03

Historique des tests de la protection différentielle

Description générale

Les registres d'historique des tests de protection différentielle décrivent les 10 derniers tests de la protection différentielle effectués sur un déclencheur MicroLogic 7. Le format de cet historique correspond à une série de 10 enregistrements. Chaque enregistrement se compose de 5 registres décrivant un test de la protection différentielle.

Les registres d'historique des tests de la protection différentielle renvoient la valeur 32768 (0x8000) lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

Nombre de tests de la protection différentielle

Une requête de lecture de 5 x n registres est nécessaire pour lire les n derniers enregistrements de test de la protection différentielle, où 5 est le nombre de registres pour chaque enregistrement de test de la protection différentielle.

Par exemple, une requête de lecture de 5 x 2 = 10 registres est nécessaire pour lire les 2 derniers enregistrements de test de la protection différentielle dans l'historique :

  • Les 5 premiers registres décrivent le premier enregistrement de test de la protection différentielle (le plus récent).

  • Les 5 derniers registres décrivent le deuxième enregistrement de test de la protection différentielle.

Adresse

Registre

Description

0x7593–0x7597

30100-30104

Enregistrement de test de la protection différentielle (le plus récent)

759x7598–0x0C

30105–30109

Enregistrement 2 de test de la protection différentielle

0x759D–0x75A1

30110–30114

Enregistrement 3 de test de la protection différentielle

0x75A2–0x75A6

30115–30119

Enregistrement 4 de test de la protection différentielle

0x75A7–0x75AB

30120–30124

Enregistrement 5 de test de la protection différentielle

0x75AC–0x75B0

30125–30129

Enregistrement 6 de test de la protection différentielle

0x75B1–0x75B5

30130–30134

Enregistrement 7 de test de la protection différentielle

0x75B6–0x75BA

30135–30139

Enregistrement 8 de test de la protection différentielle

75x75BB–0x0BF

30140–30144

Enregistrement 9 de test de la protection différentielle

0x75C0–0x75C4

30145–30149

Enregistrement 10 de test de la protection différentielle

Enregistrement de test de la protection différentielle

Une requête de lecture de 5 registres est nécessaire pour lire un enregistrement de test de la protection différentielle.

L'ordre et la description des registres d'enregistrement de test de la protection différentielle sont les mêmes que ceux de l'enregistrement de test de la protection différentielle 1 :

Enregistrement 1 de test de la protection différentielle (le plus récent)

Adresse

Registre

RW

X

Unité

Type

Plage

Description

0x7593

30100

R

1

INT16U

0–65535

Code de test de la protection différentielle (voir la section suivante)

0x7594–

0x7596

30101–

30103

R

ULP DATE

Date et heure du test de la protection différentielle. Type de données : ULP DATE

0x7597

30104

R

INT16U

0–1

État du test

  • 0 : test réussi

  • 1 : échec du test

Codes de test de la protection différentielle

Code de test de la protection différentielle

Description

5162 (142x0A)

Test de la protection différentielle par bouton

5163 (142x0B)

Test de la protection différentielle par IHM

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?