DOCA0213ES-03

Esquema con interruptores automáticos ComPacT NSX

Descripción general

En función de la configuración del interruptor automático ComPacT NSX, conecte la interfaz de comunicación IFE al interruptor automático con una de las siguientes configuraciones:

  • Conexión de la interfaz de comunicación IFE con la unidad de control MicroLogic 5, 6 o 7

  • Conexión de la interfaz de comunicación IFE con el módulo BSCM Modbus SL/ULP

  • Conexión de la interfaz de comunicación IFE con el módulo BSCM Modbus SL/ULP y con la unidad de control MicroLogic 5, 6 o 7

Para obtener más información, consulte DOCA0093•• Guía del usuario del sistema ULP.

ULP Connection

Todas las configuraciones de conexión requieren el cable NSX o el cable aislado NSX.

PELIGRO
peligro de descarga eléctrica, explosión o arco eléctrico
  • Se prohíbe utilizar los cables NSX LV434200, LV434201 o LV434202 si la tensión del sistema es superior a 480 V CA o 480 V CC.
  • Es obligatorio utilizar el cable aislado NSX LV434204 si la tensión del sistema es superior a 480 V CA o 480 V CC e inferior o igual a 690 V CA o 690 V CC.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
AVISO
RIESGO DE DAÑOS EN EL EQUIPO
  • No conecte nunca un dispositivo Ethernet a un puerto RJ45 ULP.
  • Los puertos RJ45 ULP de la interfaz IFE son solo para los módulos ULP.
  • Cualquier otro uso puede dañar la interfaz IFE o el dispositivo conectado a la interfaz IFE.
  • Para comprobar si un módulo ULP es compatible con los puertos RJ45 ULP de la interfaz IFE, consulte la DOCA0093•• Guía del usuario del sistema ULP.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

Cuando no se utilice el segundo puerto RJ45 ULP, debe cerrarse con una terminación de línea ULP.

A Cable NSX o cable RJ45 ULP

B Terminación de línea ULP

Conexión de la interfaz de comunicación IFE con la unidad de control MicroLogic 5, 6 o 7

A Interfaz de comunicación IFE Ethernet para un interruptor automático

B Terminación de línea ULP

C Cable NSX

D Unidad de control MicroLogic 5, 6 o 7

Conexión de la interfaz de comunicación IFE con el módulo BSCM Modbus SL/ULP

A Interfaz de comunicación IFE Ethernet para un interruptor automático

B Terminación de línea ULP

C Cable NSX

D Módulo BSCM Modbus SL/ULP

Conexión de la interfaz de comunicación IFE con el módulo BSCM Modbus SL/ULP y la unidad de control MicroLogic 5, 6 o 7

A Interfaz de comunicación IFE Ethernet para un interruptor automático

B Terminación de línea ULP

C Cable NSX

D Módulo BSCM Modbus SL/ULP

E Unidad de control MicroLogic 5, 6 o 7

Conexión de la interfaz de comunicación IFE con un interruptor automático para tensiones del sistema superiores a 480 V CA o 480 V CC

PELIGRO
peligro de descarga eléctrica, explosión o arco eléctrico
  • Se prohíbe utilizar el cable NSX aislado para tensiones del sistema superiores a 690 V CA o 690 V CC.
  • Es obligatorio utilizar el cable NSX aislado LV434204 si la tensión del sistema es superior a 480 V CA o 480 V CC e inferior o igual a 690 V CA o 690 V CC.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

A Interfaz de comunicación IFE Ethernet para un interruptor automático

B Terminación de línea ULP

C Cable RJ45 ULP

D ULP aislado

E ULP aislado

F Conector para conexión interna del ComPacT NSX

G Módulo BSCM Modbus SL/ULP

H Unidad de control MicroLogic 5, 6 o 7

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?