DOCA0213ES-03

Descripción del hardware

Descripción general

  1. Puerto para cable BSCM Modbus SL

  2. Conmutador rotativo de selector de dirección Modbus

  3. Puerto para el mando eléctrico: se utiliza para transmitir el estado del mando eléctrico comunicante y para controlar el mando eléctrico comunicante

  4. Indicador LED de estado de ULP

  5. Indicador LED de estado de Modbus

  6. Puerto para unidades de control MicroLogic

  7. Puerto para cable NSX o contacto auxiliar

  8. Estado de OF

  9. Estado de SDE

  10. Cable NSX/cable de conexión de contacto auxiliar: se utiliza para transmitir la red de comunicación y el estado del contacto auxiliar SD para el módulo BSCM Modbus SL/ULP a través del microinterruptor en el cable NSX. El cable NSX ocupa la ranura SD en lugar del contacto auxiliar.

  11. Cable de conexión de la unidad de control MicroLogic: se utiliza para transmitir la red de comunicación, solo con unidades de control MicroLogic 5, 6 o 7

Para obtener información sobre la instalación, consulte la hoja de instrucciones disponible en el sitio web de Schneider Electric: PKR1891407 ComPacT NSX100–630 – BSCM Modbus SL/ULP.

Alimentación de 24 V CC

El módulo BSCM Modbus SL/ULP debe recibir en todo momento alimentación de 24 V CC:

  • Cuando se conecta en modo único Modbus SL y en modo Modbus SL y ULP: mediante el concentrador Modbus SL con referencia comercial LV434224 o la interfaz de comunicación IFM o IFE apilada con el concentrador Modbus SL.

  • Cuando se conecta en modo único ULP: mediante los accesorios ULP.

Conmutador rotativo de dirección Modbus

El conmutador rotativo de dirección Modbus se utiliza para establecer la dirección y los parámetros Modbus de BSCM.

Para obtener más información, consulte Configuración de la dirección y los parámetros Modbus de BSCM.

Indicador LED de estado de Modbus

El color del indicador LED Modbus Serial Line del módulo BSCM Modbus SL/ULP es blanco.

El estado del indicador LED es el siguiente:

  • Off: La red de comunicación Línea serie Modbus está deshabilitada.

  • Encendido fijo: La red de comunicación Línea serie Modbus está habilitada.

  • Intermitente: La comunicación Línea serie Modbus está en curso.

Indicador LED de estado del ULP

El indicador LED ULP indica el estado del módulo BSCM Modbus SL/ULP, incluso en modo único Modbus SL.

El color del indicador LED ULP del módulo BSCM Modbus SL/ULP es amarillo.

Indicador LED de ULP

Modo

Acción

Nominal

Ninguna

Conflicto

Extraiga el módulo ULP adicional

Degradado

Sustituya el módulo BSCM Modbus SL/ULP en la siguiente operación de mantenimiento

Prueba

Ninguna

Discrepancia del firmware no crítica

Actualice el firmware en la siguiente operación de mantenimiento.

Discrepancia del hardware no crítica

Sustituya el módulo BSCM Modbus SL/ULP en la siguiente operación de mantenimiento

Discrepancia de configuración

Instale las características que faltan

Discrepancia de firmware crítica

Use el software EcoStruxure Power Commission para comprobar la compatibilidad del firmware y el hardware y realice las acciones recomendadas

Discrepancia de hardware crítica

Parada

Sustituya el módulo BSCM Modbus SL/ULP

Apagado

Revise la fuente de alimentación

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?