DOCA0213ES-03

Identificación de la interfaz de comunicación IFM

Revisión del firmware de la interfaz de comunicación IFM

La revisión del firmware de la interfaz de comunicación IFM empieza en el registro 11776 y tiene una longitud máxima de ocho registros.

La revisión del firmware es una cadena ASCII con el formato XXX.YYY.ZZZ, donde:

  • XXX = versión principal (000-127)

  • YYY = versión secundaria (000-255)

  • ZZZ = número de revisión (000-255)

El carácter NULL termina el número de revisión.

Dirección

Registro

L/E

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x2DDF-0x2DEE

11744-11759

L

CADENA DE BYTES

Familia de dispositivos

0x2DEF-0x2DF6

11760-11767

L

CADENA DE BYTES

Gama de productos

0x2DF7-0x2DFE

11768-11775

L

CADENA DE BYTES

Modelo del producto

0x2DFF-0x2E04

11776-11781

L

CADENA DE BYTES

Revisión de firmware

Número de serie de la interfaz de comunicación IFM TRV00210 o STRV00210

El número de serie de la interfaz de comunicación IFM TRV00210 o STRV00210 se compone de un máximo de 11 caracteres alfanuméricos con el formato siguiente: PPYYWWDnnnn.

  • PP = código de planta

  • YY = año de fabricación (05-99)

  • WW = semana de fabricación (01-53)

  • D = día de fabricación (1-7)

  • nnnn = número de producción del dispositivo en el día (0001-9999)

Es necesaria una solicitud de lectura de seis registros para leer el número de serie de la interfaz de comunicación IFM.

Dirección

Registro

L/E

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x2E07

11784

L

CADENA DE BYTES

‘PP’

0x2E08

11785

L

CADENA DE BYTES

‘05’-‘99’

‘YY’

0x2E09

11786

L

CADENA DE BYTES

‘01’-‘53’

‘WW’

0x2E0A

11787

L

CADENA DE BYTES

D: ‘1’-‘7’

n: ‘0’-‘9’

‘Dn’

0x2E0B

11788

L

CADENA DE BYTES

‘00’-‘99’

‘nn’

0x2E0C

11789

L

CADENA DE BYTES

‘0’-‘9’

‘n’ (el carácter NULL termina el número de serie)

Número de serie para la interfaz de comunicación IFM LV434000

El número de serie de la interfaz de comunicación IFM LV434000 está compuesto por un máximo de 17 caracteres alfanuméricos con el siguiente formato: PPPPPPYYWWDLnnnn0.

  • PPPPPP = código de planta (ejemplo: el código de planta BATAM es 0000HL)

  • YY = año de fabricación (05-99)

  • WW = semana de fabricación (01-53)

  • D = día de fabricación (1-7)

  • L = número de línea o máquina (0-9 o a-z)

  • nnnn = número de producción del dispositivo en el día (0001-9999)

Se necesita una solicitud de lectura de diez registros para leer el número de serie de la interfaz de comunicación IFM.

Dirección

Registro

L/E

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x2E5C-0x2E5E

11869-11871

L

CADENA DE BYTES

‘PPPPPP’

0x2E5F

11872

L

CADENA DE BYTES

‘05’-‘99’

‘YY’

0x2E60

11873

L

CADENA DE BYTES

‘01’-‘53’

‘WW’

0x2E61

11874

L

CADENA DE BYTES

D: ‘1’-‘7’

L: ‘0’-‘9’ o ‘a’-‘z’

‘DL’

0x2E62

11875

L

CADENA DE BYTES

‘00’-‘99’

‘nn’

0x2E63

11876

L

CADENA DE BYTES

‘00’-‘99’

‘nn’

0x2E64-0x2E65

11877-11878

L

CADENA DE BYTES

‘0’

‘0’ (el carácter NULL termina el número de serie)

Fecha y hora actuales

Dirección

Registro

L/E

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x2E73-0x2E76

11892-11895

L-EC

DATETIME

Fecha y hora actuales en formato DATETIME

0x2E77-0x2E78

11896-11897

L

Segundos

INT32U

0x00-0xFFFFFFFF

Número de segundos contados desde el último inicio

Identificación del producto

Dirección

Registro

L/E

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x2E7C

11901

L

INT16U

Identificación del producto = 15146 para la interfaz de comunicación IFM

Revisión de hardware para la interfaz de comunicación IFM LV434000

La revisión de hardware de la interfaz de comunicación IFM LV434000 comienza en la 11922 de registro y tiene una longitud máxima de diez registros.

La revisión de hardware es una cadena ASCII con el formato XXX.YYY.ZZZ, donde:

  • XXX = versión principal (000-127)

  • YYY = versión secundaria (000-255)

  • ZZZ = número de revisión (000-255)

El carácter NULL termina el número de revisión.

Dirección

Registro

L/E

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x2E91-0x2E96

11922-11927

L

CADENA DE BYTES

Revisión de hardware

Leer identificación del dispositivo

La función Leer identificación del dispositivo se utiliza para acceder de forma estandarizada a la información necesaria para identificar un dispositivo. La descripción está compuesta por un conjunto de objetos (cadenas de caracteres ASCII).

En www.modbus.org hay disponible una descripción completa de la función Leer identificación del dispositivo.

La codificación para la identificación de la interfaz de comunicación IFM es la siguiente:

Nombre

Tipo

Descripción

Nombre del proveedor

CADENA DE BYTES

‘Schneider Electric’ (18 caracteres)

Código del producto

CADENA DE BYTES

'LV434000’ o 'TRV00210' (1) o ‘STRV00210’

Revisión de firmware

CADENA DE BYTES

‘XXX.YYY.ZZZ’ de la revisión de la interfaz de comunicación IFM 002.002.000

URL del proveedor

CADENA DE BYTES

‘https://www.se.com’ (33 caracteres)

Nombre de producto

CADENA DE BYTES

‘Módulo de interfaz de comunicación ULP/Modbus SL

(1) El código del producto devuelve ‘TRV00210-L’ cuando la interfaz de comunicación IFM TRV00210 está cargada con el firmware heredado de IFM. Para obtener más información, consulte la Guía de usuario de MasterPacT Modbus heredado.

@ Adrien > Confirm that 'LV434000' is returned for LV434000 with legacy firmware ??? Define the specificities of data and command for IFM legacy firmware ???

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?