DOCA0213ES-03

Lista de comandos de IO Module

Lista de comandos

Existen dos tipos de comandos:

  • Comandos genéricos que funcionan con independencia de la aplicación seleccionada.

  • Comandos de aplicación que están dedicados a una aplicación. Un comando solo es válido si la aplicación relacionada está configurada.

En la tabla siguiente se enumeran los comandos disponibles del módulo IO, su correspondiente aplicación, sus códigos de comando y los perfiles de usuario. Siga los procedimientos de ejecución de comandos.

Aplicación

Comando

Código de comando

Perfil de usuario

Genérico

Cambiar estado de salida

1672

Administrador u operador

Genérico

Restablecer alarmas de módulo IO

41099

Administrador u operador

Genérico

Habilitar/deshabilitar comandos simples

41100

Administrador u operador

Genérico

Confirmar salida con enclavamiento

41102

Administrador u operador

Genérico

Restablecer valores mínimos/máximos de entrada analógica

42890

Administrador u operador

Gestión de zócalo y cajón

Preajustar contadores de zócalo/cajón

41352

Administrador u operador

Gestión de zócalo y cajón

Preajustar temporizadores de reengrasado de zócalo/cajón

41353

Administrador u operador

Control de luces

Control de luces

42120

Administrador u operador

Control de carga

Control de carga

42376

Administrador u operador

Gestión de contador de impulsos

Preajustar contador de impulsos de entrada

42888

Administrador u operador

Sistema de refrigeración

Preajustar contador de umbral de temperatura de panel

42889

Administrador u operador

Códigos de error del módulo IO

Los códigos de error generados por el módulo IO son los códigos de error genéricos Resultado del comando.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?