DOCA0213ES-03

Comandos genéricos

Cambiar estado de salida

El comando se usa para cambiar el estado de las salidas digitales del módulo IO asignadas como salidas definidas por el usuario con el software EcoStruxure Power Commission.

Para cambiar el estado de salida, ajuste los registros de comandos de la siguiente forma:

Dirección

Registro

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x1F3F

8000

INT16U

1672

Código de comando = 1672

0x1F40

8001

INT16U

13

Número de parámetros (bytes) = 13

0x1F41

8002

INT16U

Destino =

  • IO 1: 8193 (0x2001)

  • IO 2: 8449 (0x2101)

0x1F42

8003

INT16U

1

Tipo de seguridad del comando

0x1F43-

0x1F44

8004–

8005

CADENA DE BYTES

Contraseña del comando: Contraseña de perfil de usuario del administrador u operador

0x1F45

8006

INT16U

1-3

Número de salida

  • 1 = salida 1

  • 2 = salida 2

  • 3 = salida 3

0x1F46

8007

INT16U

Valor que se ajustará:

  • 0x0000 = Cambiar estado de salida a 0 (desactivado)

  • 0x0100 = Cambiar estado de salida a 1 (activado)

Restablecer alarma de módulo IO

Las alarmas se pueden leer en el registro de estado de alarma.

Para restablecer alarmas de módulo IO, ajuste los registros de comandos de la siguiente forma:

Dirección

Registro

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x1F3F

8000

INT16U

41099

Código de comando = 41099

0x1F40

8001

INT16U

10

Número de parámetros (bytes) = 10

0x1F41

8002

INT16U

Destino =

  • IO 1: 8193 (0x2001)

  • IO 2: 8449 (0x2101)

0x1F42

8003

INT16U

1

Tipo de seguridad del comando

0x1F43-

0x1F44

8004–

8005

CADENA DE BYTES

Contraseña del comando: Contraseña de perfil de usuario del administrador u operador

Habilitar/deshabilitar comandos simples

Para habilitar o deshabilitar los comandos simples, establezca los registros de comandos de la siguiente manera:

Dirección

Registro

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x1F3F

8000

INT16U

41100

Código de comando = 41100

0x1F40

8001

INT16U

11

Número de parámetros (bytes) = 11

0x1F41

8002

INT16U

Destino =

  • IO 1: 8193 (0x2001)

  • IO 2: 8449 (0x2101)

0x1F42

8003

INT16U

1

Tipo de seguridad del comando

0x1F43-

0x1F44

8004–

8005

CADENA DE BYTES

Contraseña del comando: Contraseña de perfil de usuario del administrador u operador

0x1F45

8006

INT16U

MSB: Habilitar o deshabilitar:

  • 0 = Deshabilitar comando simple

  • 1 = Habilitar comando simple

LSB: 0 (no utilizado)

Confirmar salida con enclavamiento

Para confirmar la salida con enclavamiento, ajuste los registros de comandos de la siguiente forma:

Dirección

Registro

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x1F3F

8000

INT16U

41102

Código de comando = 41102

0x1F40

8001

INT16U

11

Número de parámetros (bytes) = 11

0x1F41

8002

INT16U

Destino =

  • IO 1: 8193 (0x2001)

  • IO 2: 8449 (0x2101)

0x1F42

8003

INT16U

1

Tipo de seguridad del comando

0x1F43-

0x1F44

8004–

8005

CADENA DE BYTES

Contraseña del comando: Contraseña de perfil de usuario del administrador u operador

0x1F45

8006

INT16U

MSB:

  • 0x01 = Relé de salida digital 1

  • 0x02 = Relé de salida digital 2

  • 0x03 = Relé de salida digital 3

  • 0xFF = Desenclavar todas las salidas digitales

LSB: 0 (no utilizado)

Restablecer valores mínimos/máximos de entrada analógica

Los valores máximo y mínimo de entrada analógica se pueden leer en los registros de entrada analógica.

Para restablecer los valores mínimo/máximo de entrada analógica, ajuste los registros de comandos de la siguiente forma:

Dirección

Registro

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x1F3F

8000

INT16U

42890

Código de comando = 42890

0x1F40

8001

INT16U

10

Número de parámetros (bytes) = 10

0x1F41

8002

INT16U

Destino =

  • IO 1: 8193 (0x2001)

  • IO 2: 8449 (0x2101)

0x1F42

8003

INT16U

1

Tipo de seguridad del comando

0x1F43-

0x1F44

8004–

8005

CADENA DE BYTES

Contraseña del comando: Contraseña de perfil de usuario del administrador u operador

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?