DOCA0213ES-03

Descripción

Comunicación Modbus

La opción de comunicación Modbus permite que los interruptores automáticos de baja tensión Schneider Electric se conecten a un supervisor o a cualquier otro dispositivo con un canal de comunicación Modbus cliente.

Los interruptores automáticos se pueden conectar a:

  • Una red de línea serie RS-485 con protocolo Modbus que utiliza interfaces dedicadas como:

    • El módulo BSCM Modbus SL/ULP y el concentrador Modbus SL.

    • La interfaz de comunicación IFM Modbus SL para un interruptor automático.

  • Una red Ethernet con protocolo Modbus TCP/IP que utiliza interfaces dedicadas como:

    • La interfaz de comunicación IFE Ethernet para un interruptor automático.

    • El servidor de panel IFE Ethernet.

Acceso a las funciones

La opción de comunicación Modbus proporciona acceso a muchas funciones, entre las que se incluyen:

  • Lectura de datos de medida y diagnóstico

  • Lectura de condiciones de estado y operaciones a distancia

  • Transferencia de sucesos con marca de tiempo

  • Visualización de parámetros de protección

  • Lectura de identificación y datos de configuración de interruptores automáticos

  • Control a distancia del interruptor automático

  • Ajuste y sincronización de hora

Esta lista depende de la composición de la unidad funcional inteligente (IMU) (tipo de interruptor automático, de unidad de control MicroLogic, etc.) y de las funciones permitidas.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?