DOCA0213ES-03

Indicadores de mantenimiento

Contador de tiempo de uso

El contador de tiempo de uso informa del tiempo de uso del interruptor automático. El tiempo de uso se escribe en la EEPROM cada hora. Si el contador de tiempo de uso alcanza el valor máximo de 4 294 967 295 y se produce un nuevo suceso de tiempo de uso, el contador se vuelve a poner a 0.

Se necesita una solicitud de lectura de dos registros para leer un contador de tiempo de uso.

Dirección

Registro

L/E

X

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x749A-0x749B

29851-29852

L

1

Hora

INT32U

0-4 294 967 295

Contador de tiempo de uso

Contador de ritmo de desgaste

El contador de ritmo de desgaste informa del porcentaje de uso del contacto del interruptor automático.

Dirección

Registro

L/E

X

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x749C

29853

L

1

%

INT16U

0-32766

Contacto de ritmo de desgaste

0% = El contacto del interruptor automático es nuevo.

> 100 % = El contacto del interruptor automático debe cambiarse.

Contador de arranques

El contador de arranques informa del número de arranques en frío (encendido) y el número de arranques en caliente (restablecimiento mediante software de la unidad de control MicroLogic).

Dirección

Registro

L/E

X

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x749D

29854

L

1

INT16U

0-32766

Contador de arranques

Contador de escrituras en EEPROM

El contador de escrituras en la EEPROM informa del número de almacenamientos de las medidas de energía en la EEPROM. La medida de energía se escribe en la EEPROM cada hora. Si el contador de escrituras de la EEPROM alcanza el valor máximo de 4 294 967 295 y se produce un nuevo suceso de escritura de la EEPROM, el contador de escrituras de la EEPROM se vuelve a poner a 0.

Dirección

Registro

L/E

X

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x749E–

0x749F

29855–

29856

L

1

INT32U

0-4 294 967 295

Contador de escrituras de la EEPROM

Contadores de perfiles de carga

Los contadores de perfiles de carga informan del número de horas para cada rango de corriente en la unidad de control MicroLogic. Si los contadores de perfiles de carga alcanzan el valor máximo de 4 294 967 295 y se produce un nuevo suceso de perfil de carga, los contadores de perfiles de carga se vuelven a poner a 0.

Se necesita una solicitud de lectura de ocho registros para leer los contadores de perfiles de carga.

Dirección

Registro

L/E

X

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x74B7–

0x74B8

29880–

29881

L

1

Hora

INT32U

0-4 294 967 295

La corriente por horas era un 0-49 % de la corriente nominal

0x74B9-

0x74BA

29882–

29883

L

1

Hora

INT32U

0-4 294 967 295

La corriente por horas era un 50‑79 % de la corriente nominal

0x74BB-

0x74BC

29884–

29885

L

1

Hora

INT32U

0-4 294 967 295

La corriente por horas era un 80‑89 % de la corriente nominal

0x74BD-

0x74BE

29886–

29887

L

1

Hora

INT32U

0-4 294 967 295

La corriente por horas era un 90‑100 % de la corriente nominal

Contadores de perfiles de temperatura

Los contadores de perfiles de temperatura informan del número de horas para cada rango de temperatura en la unidad de control MicroLogic. Si los contadores de perfiles de temperatura alcanzan el valor máximo de 4 294 967 295 y se produce un nuevo suceso de perfil de temperatura, los contadores de perfiles de temperatura se vuelven a poner a 0.

Se necesita una solicitud de lectura de 12 registros para leer los contadores de perfiles de temperatura.

Dirección

Registro

L/E

X

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x74C1–

0x74C2

29890–

29891

L

1

Hora

INT32U

0-4 294 967 295

La temperatura por horas era < -30 °C (-22 °F)

0x74C3–

0x74C4

29892–

29893

L

1

Hora

INT32U

0-4 294 967 295

La temperatura por horas estaba en el rango de -30 a +59 °C (22 a 138,2 °F)

0x74C5–

0x74C6

29894–

29895

L

1

Hora

INT32U

0-4 294 967 295

La temperatura por horas estaba en el rango de +60 a +74 °C (140 a 165,2 °F)

0x74C7–

0x74C8

29896–

29897

L

1

Hora

INT32U

0-4 294 967 295

La temperatura por horas estaba en el rango de +75 a +89 °C (167 a 192,2 °F)

0x74C9–

0x74CA

29898–

29899

L

1

Hora

INT32U

0-4 294 967 295

La temperatura por horas estaba en el rango de +90 a +99 °C (194 a 210,2 °F)

0x74CB–

0x74CC

29900–

29901

L

1

Hora

INT32U

0-4 294 967 295

La temperatura por horas era > +100 °C (212 °F)

Contadores de disparos de protección

Los contadores de disparos de protección informan del número de disparos de protección para cada tipo de protección: protecciones de largo retardo, de corto retardo, de instantáneo, de defecto a tierra, de protección de diferencial, contra bloqueo, contra desequilibrio, para arranque prolongado y contra defecto de carga.

Los contadores de disparos de la protección dejan de incrementarse cuando llegan al valor máximo de 10000.

Se necesita una solicitud de lectura de nueve registros para leer los contadores de disparos de la protección.

Dirección

Registro

L/E

X

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x74D5

29910

L

1

INT16U

0-10000

Número de disparos de la protección de largo retardo

0x74D6

29911

L

1

INT16U

0-10000

Número de disparos de la protección de corto retardo

0x74D7

29912

L

1

INT16U

0-10000

Número de disparos de la protección de instantáneo

(incluidas la protección instantánea integrada, la protección instantánea con diferencial y la protección refleja)

0x74D8

29913

L

1

INT16U

0-10000

Número de disparos de la protección de defecto a tierra

0x74D9

29914

L

1

INT16U

0-10000

Número de disparos de la protección de diferencial

0x74DA

29915

L

1

INT16U

0-10000

Número de disparos de la protección contra bloqueo

0x74DB

29916

L

1

INT16U

0-10000

Número de disparos de la protección contra desequilibrio

0x74DC

29917

L

1

INT16U

0-10000

Número de disparos de la protección de arranque prolongado

0x74DD

29918

L

1

INT16U

0-10000

Número de disparos de la protección contra defecto de carga

Contadores de alarmas

Los contadores de alarmas informan del número de ocurrencias de las alarmas. Cuando se configura una alarma, el contador asociado se pone a 0. Los contadores de alarmas dejan de incrementarse cuando llegan al valor máximo de 10000.

Se necesita una solicitud de lectura de 13 registros para leer los contadores de alarmas.

Dirección

Registro

L/E

X

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x74F3

29940

L

1

INT16U

0-10000

Contador de alarma definida por el usuario 201

0x74F4

29941

L

1

INT16U

0-10000

Contador de alarma definida por el usuario 202

0x74F5

29942

L

1

INT16U

0-10000

Contador de alarma definida por el usuario 203

0x74F6

29943

L

1

INT16U

0-10000

Contador de alarma definida por el usuario 204

0x74F7

29944

L

1

INT16U

0-10000

Contador de alarma definida por el usuario 205

0x74F8

29945

L

1

INT16U

0-10000

Contador de alarma definida por el usuario 206

0x74F9

29946

L

1

INT16U

0-10000

Contador de alarma definida por el usuario 207

0x74FA

29947

L

1

INT16U

0-10000

Contador de alarma definida por el usuario 208

0x74FB

29948

L

1

INT16U

0-10000

Contador de alarma definida por el usuario 209

0x74FC

29949

L

1

INT16U

0-10000

Contador de alarma definida por el usuario 210

0x74FD

29950

L

1

INT16U

0-10000

Contador de prealarma Ir

0x74FE

29951

L

1

INT16U

0-10000

Contador de prealarma Ig

0x74FF

29952

L

1

INT16U

0-10000

Contador de prealarma IΔn

Contadores de operaciones de mantenimiento

Los contadores de operaciones de mantenimiento informan del número de algunas operaciones de mantenimiento. Los contadores de operaciones de mantenimiento dejan de incrementarse cuando llegan al valor máximo de 10000.

Se necesita una solicitud de lectura de siete registros para leer los contadores de operaciones de mantenimiento.

Dirección

Registro

L/E

X

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x751B

29980

L

1

INT16U

0-10000

Contador de activación del conmutador de bloqueo de la unidad de control MicroLogic

0x751C

29981

L

1

INT16U

0-10000

Contador de conexiones de la interfaz de mantenimiento USB

0x751D

29982

L

1

INT16U

0-10000

Contador de operaciones de prueba de defecto a tierra (uso del teclado MicroLogic únicamente)

0x751E

29983

L

1

INT16U

0-10000

Contador de operaciones de prueba de diferencial

0x751F

29984

L

1

INT16U

0-10000

Contador de operaciones de prueba de enclavamiento selectivo de zona (ZSI)

0x7520

29985

L

1

INT16U

0-10000

Contador de operaciones de prueba de inyección numérica

0x7521

29986

L

1

INT16U

0-10000

Contador de comando de restablecimiento de firmware

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?