DOCA0213ES-03

Historial de operaciones de mantenimiento

Descripción general

En los registros del historial de operaciones de mantenimiento, se describen las 10 últimas operaciones de mantenimiento. El formato del historial de operaciones de mantenimiento corresponde a una serie de 10 registros. Cada registro está compuesto por cinco registros que describen una operación de mantenimiento.

Los registros del historial de operaciones de mantenimiento devuelven 32768 (0x8000) cuando no se utilizan.

Número de operaciones de mantenimiento

Se necesita una solicitud de lectura de 5x n registros para leer los últimos n registros de operaciones de mantenimiento, donde 5 es el número de registros de cada registro de operaciones de mantenimiento.

Por ejemplo, una solicitud de lectura de 5 x 2 = 10 registros requiere leer los últimos 2 registros de operaciones de mantenimiento del historial de operaciones de mantenimiento:

  • Los 5 primeros registros describen el primer registro de operaciones de mantenimiento (operación de mantenimiento más reciente).

  • Los 5 últimos registros describen el segundo registro de operación de mantenimiento.

Dirección

Registro

Descripción

0x733B-0x733F

29500-29504

Registro de operaciones de mantenimiento 1 (operación de mantenimiento más reciente)

0x7340–0x7344

29505-29509

Registro de operaciones de mantenimiento 2

0x7345–0x7349

29510-29514

Registro de operaciones de mantenimiento 3

0x734A–0x734E

29515-29519

Registro de operaciones de mantenimiento 4

0x734F–0x7353

29520-29524

Registro de operaciones de mantenimiento 5

0x7354–0x7358

29525-29529

Registro de operaciones de mantenimiento 6

0x7359 – 0x735D

29530-29534

Registro de operaciones de mantenimiento 7

0x735E–0x7362

29535-29539

Registro de operaciones de mantenimiento 8

0x7363–0x7367

29540-29544

Registro de operaciones de mantenimiento 9

0x7368–0x736C

29545-29549

Registro de operaciones de mantenimiento 10 (operación de mantenimiento más antigua)

Registro de operaciones de mantenimiento

Se necesita una solicitud de lectura de cinco registros para leer un registro de operaciones de mantenimiento.

El orden y la descripción de los registros de registro de operaciones de mantenimiento son los mismos que los del registro de operaciones de mantenimiento 1:

Registro de operaciones de mantenimiento 1 (operación de mantenimiento más reciente)

Dirección

Registro

L/E

X

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x733B

29500

L

1

INT16U

0-65535

Código de operación de mantenimiento (consulte el párrafo siguiente)

0x733C–

0x733E

29501–

29503

L

ULP DATE

Fecha y hora de la operación de mantenimiento Tipo de datos: ULP DATE

0x733F

29504

Reservado

Códigos de operaciones de mantenimiento

Código de operaciones de mantenimiento

Descripción

2000 (0x07D0)

Prueba de pulsar para disparo (con interfaz de mantenimiento USB)

2001 (0x07D1)

Inhibición de defecto a tierra

2002 (0x07D2)

Reservado

2003 (0x07D3)

Iniciar prueba de inyección numérica

2004 (0x07D4)

Finalizar prueba de inyección numérica

2005 (0x07D5)

Prueba de defecto a tierra

2006 (0x07D6)

Prueba de diferencial

2007 (0x07D7)

Iniciar prueba de alarma

2008 (0x07D8)

Finalizar prueba de alarma

2009 (0x07D9)

Iniciar protección de largo retardo

2010 (0x07DA)

Finalizar protección de largo retardo

2011 (0x07DB)

Iniciar protección de corto retardo

2012 (0x07DC)

Finalizar protección de corto retardo

2013 (0x07DD)

Iniciar protección de instantáneo

2014 (0x07DE)

Detener protección de instantáneo

2015 (0x07DF)

Iniciar protección instantánea integrada

2016 (0x07E0)

Detener protección instantánea integrada

2017 (0x07E1)

Iniciar protección contra desequilibrio

2018 (0x07E2)

Detener protección contra desequilibrio

2019 (0x07E3)

Iniciar protección de defecto a tierra

2020 (0x07E4)

Detener protección de defecto a tierra

2021 (0x07E5)

Iniciar protección de diferencial

2022 (0x07E6)

Detener protección de diferencial

2023 (0x07E7)

Iniciar memoria térmica

2024 (0x07E8)

Detener memoria térmica

2025 (0x07E9)

Iniciar conexión con interfaz de mantenimiento USB

2026 (0x07EA)

Detener conexión con interfaz de mantenimiento USB

2027 (0x07EB)

Girar rueda rotatoria 1

2028 (0x07EC)

Girar rueda rotatoria 2

2029 (0x07ED)

Conmutador de bloqueo abierto

2030 (0x07EE)

Conmutador de bloqueo cerrado

2031 (0x07EF)

Prueba ZSI

2032 (0x07F0)

Reservado

2033 (0x07F1)

Restablecer software

2034 (0x07F2)

Restablecer valores mínimos/máximos de medidas de corriente

2035 (0x07F3)

Restablecer valores mínimos/máximos de medidas de tensión

2036 (0x07F4)

Restablecer valores mínimos/máximos de medidas de potencia

2037 (0x07F5)

Restablecer valores mínimos/máximos de medidas de factor de potencia

2038 (0x07F6)

Restablecer valores mínimos/máximos de las medidas de distorsión armónica total

2039 (0x07F7)

Restablecer valor máximo de medida de demanda de corriente

2040 (0x07F8)

Restablecer valor máximo de demanda de potencia (activa, reactiva y aparente)

2041 (0x07F9)

Restablecer valores mínimos/máximos de medidas de frecuencia

2042 (0x07FA)

Restablecer valores mínimos/máximos de medidas de imagen térmica

2043 (0x07FB)

Restablecer medidas de energía

2044 (0x07FC)

Restablecer contador de energía

2045 (0x07FD)

Ajuste de rotación de fase

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?