DOCA0213ES-03

Comandos de configuración de medidas

Configurar presencia de ENVT

El usuario puede leer los parámetros de presencia de ENVT (External Neutral Voltage Tap) en el registro 3314. Consulte Tipo de sistema.

Para configurar la presencia de ENVT, el usuario debe configurar los registros de comandos de la siguiente manera:

Dirección

Registro

X

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x1F3F

8000

INT16U

46472

Código de comando = 46472

0x1F40

8001

INT16U

12

Número de parámetros (bytes) = 12

0x1F41

8002

INT16U

5121

Destino = 5121 (0x1401)

0x1F42

8003

INT16U

1

Tipo de seguridad del comando

0x1F43-

0x1F44

8004–

8005

CADENA DE BYTES

Contraseña del comando: Contraseña del perfil de usuario del administrador

0x1F45

8006

INT16U

0-1

0 = ENVT no está presente.

1 = ENVT está presente.

Restablecer mínimo/máximo

El comando de restablecimiento de mínimo/máximo restablece los valores mínimos (registros 1300-1599) y máximos (registros 1600-1899) de las medidas en tiempo real. Consulte Valores mínimos/máximos de medidas en tiempo real.

El comando de restablecimiento de mínimo/máximo restablece las medidas de energía (registros 2000 a 2025). Consulte Medidas de energía.

El comando de restablecimiento de mínimo/máximo restablece las medidas de los maxímetros (registros 2200 a 2237). Consulte Medidas de demanda.

El usuario puede leer los valores mínimo y máximo de las medidas de corriente, tensión y frecuencia y las fechas correspondientes en los registros 29780 a 29827. Consulte Medidas de tensión de V12 mínima/máxima.

El usuario puede leer las fechas del comando de restablecimiento de mínimo/máximo en los registros 2900 a 2929. Consulte Tiempo de restablecimiento de medidas mínima/máxima.

Para restablecer los valores mínimo y máximo de las medidas, el usuario debe configurar los registros de comandos de la siguiente manera:

Dirección

Registro

Tipo

Rango

Bit

Descripción

0x1F3F

8000

INT16U

46728

Código de comando = 46728

0x1F40

8001

INT16U

12

Número de parámetros (bytes) = 12

0x1F41

8002

INT16U

5121

Destino = 5121 (0x1401)

0x1F42

8003

INT16U

1

Tipo de seguridad del comando

0x1F43-

0x1F44

8004–

8005

CADENA DE BYTES

Contraseña del comando: Contraseña de perfil de usuario del administrador u operador

0x1F45

8006

INT16U

Restablece mínimo/máximo de variables de medición:

  • Para restablecer la variable de medición, ajustar el bit en 1.

  • Para mantener los valores actuales, ajustar el bit en 0.

0

Restablece la corriente mínima/máxima (I1, I2, I3, IN, Imax, Ig, IΔn, Iavg, e Iunbal)

1

Restablece la tensión mínima/máxima (V12, V13, V23, V1N, V2N, V3N, VavgL-L, VavgL-N y Vunbal)

2

Restablece la potencia mínima/máxima (potencia activa, potencia reactiva, potencia aparente y potencia de distorsión)

3

Restablece el factor de potencia mínimo/máximo y cosϕ

4

Restablece la distorsión total armónica mínima/máxima (THD)

5

Restablece el pico de la demanda de corriente

6

Restablece el pico de la demanda de potencia activa, potencia reactiva y potencia aparente

7

Restablece la frecuencia mínima/máxima

8

Restablece la imagen térmica mínima/máxima (solo aplicación de motor)

9

Restablece la energía (activa, reactiva, aparente)

10-15

Reservado

Iniciar/parar sincronización

El comando de iniciar/parar sincronización se utiliza para iniciar o parar el cálculo de la demanda de potencia o corriente. El primer comando inicia el cálculo, el comando siguiente actualiza el valor de la demanda de corriente o potencia y luego reinicia el cálculo. El periodo de tiempo entre dos comandos debe ser inferior a 1 hora.

Para iniciar o detener la sincronización, el usuario debe configurar los registros de comandos de la siguiente manera:

Dirección

Registro

X

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x1F3F

8000

INT16U

46729

Código de comando = 46729

0x1F40

8001

INT16U

12

Número de parámetros (bytes) = 12

0x1F41

8002

INT16U

5121

Destino = 5121 (0x1401)

0x1F42

8003

INT16U

1

Tipo de seguridad del comando

0x1F43-

0x1F44

8004–

8005

CADENA DE BYTES

Contraseña del comando: Contraseña de perfil de usuario del administrador u operador

0x1F45

8006

INT16U

Iniciar/detener sincronización = 1

Configuración de señal de flujo de potencia

El usuario puede consultar la configuración de la señal de flujo de potencia en el registro 3316 Señal de flujo de potencia.

Para configurar los parámetros de señal de flujo de potencia, el usuario debe configurar los registros de comandos de la siguiente manera:

Dirección

Registro

X

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x1F3F

8000

INT16U

47240

Código de comando = 47240

0x1F40

8001

INT16U

12

Número de parámetros (bytes) = 12

0x1F41

8002

INT16U

5121

Destino = 5121 (0x1401)

0x1F42

8003

INT16U

1

Tipo de seguridad del comando

0x1F43-

0x1F44

8004–

8005

CADENA DE BYTES

Contraseña del comando: Contraseña del perfil de usuario del administrador

0x1F45

8006

INT16U

0-1

Señal de flujo de potencia:

0 = la potencia activa fluye de aguas arriba (superior) a aguas abajo (inferior) (ajuste de fábrica).

1 = la potencia activa fluye de aguas abajo (inferior) a aguas arriba (superior).

NOTA: El ajuste de la señal de flujo de potencia puede restablecer el contenido de los registros de medidas de energía, e excepción de las medidas de energía acumulada.

Configuración de señal de factor de potencia

El usuario puede leer la configuración de la señal del factor de potencia en el registro 3318 Señal de factor de potencia.

Para configurar los parámetros de señal del factor de potencia, el usuario debe configurar los registros de comandos de la siguiente manera:

Dirección

Registro

X

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x1F3F

8000

INT16U

47241

Código de comando = 47241

0x1F40

8001

INT16U

12

Número de parámetros (bytes) = 12

0x1F41

8002

INT16U

5121

Destino = 5121 (0x1401)

0x1F42

8003

INT16U

1

Tipo de seguridad del comando

0x1F43-

0x1F44

8004–

8005

CADENA DE BYTES

Contraseña del comando: Contraseña del perfil de usuario del administrador

0x1F45

8006

INT16U

0-2

Convención de señal para el factor de potencia y el factor de potencia fundamental (cosϕ):

0 = convención IEC

2 = convención IEEE (ajuste de fábrica)

Configuración de modo de acumulación de energía

El usuario puede leer la configuración del modo de acumulación de energía en el registro 3324 Modo de acumulación de energía.

Para configurar los parámetros del modo de acumulación de energía, el usuario deberá configurar los registros de comandos de la siguiente manera:

Dirección

Registro

X

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x1F3F

8000

INT16U

47242

Código de comando = 47242

0x1F40

8001

INT16U

12

Número de parámetros (bytes) = 12

0x1F41

8002

INT16U

5121

Destino = 5121 (0x1401)

0x1F42

8003

INT16U

1

Tipo de seguridad del comando

0x1F43-

0x1F44

8004–

8005

CADENA DE BYTES

Contraseña del comando: Contraseña del perfil de usuario del administrador

0x1F45

8006

INT16U

0-1

Modo de acumulación de energía:

0 = acumulación absoluta (ajuste de fábrica)

1 = acumulación con signo

Configuración de demanda de corriente

El usuario puede leer la duración del periodo de cálculo de demanda de corriente en el registro 3352 Tiempo de demanda.

El usuario puede leer los parámetros de demanda de corriente en los registros 2200 a 2207 Demanda de corriente.

Para iniciar la demanda de corriente, el usuario debe configurar los registros de comandos de la siguiente manera:

Dirección

Registro

X

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x1F3F

8000

INT16U

47243

Código de comando = 47243

0x1F40

8001

INT16U

12

Número de parámetros (bytes) = 12

0x1F41

8002

INT16U

5121

Destino = 5121 (0x1401)

0x1F42

8003

INT16U

1

Tipo de seguridad del comando

0x1F43-

0x1F44

8004–

8005

CADENA DE BYTES

Contraseña del comando: Contraseña del perfil de usuario del administrador

0x1F45

8006

Min

INT16U

5-60

Duración del periodo de cálculo de demanda de corriente, ajustable en incrementos de 1.

El ajuste de fábrica es 15 minutos (deslizante).

Configuración de demanda de potencia

El usuario puede leer el método de cálculo de la demanda de potencia en los registros 3354 a 3355 Tiempo de demanda.

El usuario puede leer los parámetros de demanda de potencia en los registros 2224 a 2237 Demanda de potencia activa.

Para iniciar la demanda de potencia, el usuario debe configurar los registros de comandos de la siguiente manera:

Dirección

Registro

X

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x1F3F

8000

INT16U

47244

Código de comando = 47244

0x1F40

8001

INT16U

14

Número de parámetros (bytes) = 14

0x1F41

8002

INT16U

5121

Destino = 5121 (0x1401)

0x1F42

8003

INT16U

1

Tipo de seguridad del comando

0x1F43-

0x1F44

8004–

8005

CADENA DE BYTES

Contraseña del comando: Contraseña del perfil de usuario del administrador

0x1F45

8006

Min

INT16U

0-5

Método de cálculo de demanda de potencia (tipo de ventana):

0 = deslizante

2 = fijo

5 = sincronizado con la comunicación

El ajuste de fábrica es 0 (deslizante).

0x1F46

8007

Min

INT16U

5-60

Duración del periodo de cálculo de la demanda de potencia, ajustable en incrementos de 1.

El ajuste de fábrica es 15 minutos.

Configurar visualización de tensión nominal Vn

El usuario puede leer la tensión nominal en el registro 9616 Tensión nominal.

Para configurar los parámetros de visualización de tensión nominal Vn, el usuario debe configurar los registros de comandos de la siguiente manera:

Dirección

Registro

X

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x1F3F

8000

INT16U

47245

Código de comando = 47245

0x1F40

8001

INT16U

12

Número de parámetros (bytes) = 12

0x1F41

8002

INT16U

5121

Destino = 5121 (0x1401)

0x1F42

8003

INT16U

1

Tipo de seguridad del comando

0x1F43-

0x1F44

8004–

8005

CADENA DE BYTES

Contraseña del comando: Contraseña del perfil de usuario del administrador

0x1F45

8006

V

INT16U

0-65535

Tensión nominal Vn (ajuste de fábrica = 400 V)

Configuración de rotación de fase

El usuario puede consultar la rotación de fase en el registro 3315.

Para establecer los parámetros de rotación de fase, el usuario debe configurar los registros de comandos de la siguiente manera:

Dirección

Registro

X

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x1F3F

8000

INT16U

47246

Código de comando = 47546

0x1F40

8001

INT16U

12

Número de parámetros (bytes) = 12

0x1F41

8002

INT16U

5121

Destino = 5121 (0x1401)

0x1F42

8003

INT16U

1

Tipo de seguridad del comando

0x1F43–0x1F44

8004–8005

CADENA DE BYTES

Contraseña del comando: Contraseña del perfil de usuario del administrador

0x1F45

8006

INT16U

0–1

Rotación de fase:

0 = I1, I2, I3 (ajuste de fábrica)

1 = I1, I3, I2

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?