DOCA0213ES-03

Comandos de sucesos

Confirmar una salida con enclavamiento

El usuario puede leer los parámetros de salidas del módulo SDx en el registro 9801 a 9810 Configuración del módulo SDx.

Para confirmar una salida con enclavamiento, el usuario debe configurar los registros de comandos de la siguiente forma:

Dirección

Registro

X

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x1F3F

8000

INT16U

46216

Código de comando = 46216

0x1F40

8001

INT16U

12

Número de parámetros (bytes) = 12

0x1F41

8002

INT16U

5121

Destino = 5121 (0x1401)

0x1F42

8003

INT16U

1

Tipo de seguridad del comando

0x1F43-

0x1F44

8004–

8005

CADENA DE BYTES

Contraseña del comando: Contraseña de perfil de usuario del administrador u operador

0x1F45

8006

INT16U

1-2

1 = relé 1, 2 = relé 2

Confirmar un disparo

Para confirmar un disparo, el usuario debe configurar los registros de comandos de la siguiente forma:

Dirección

Registro

X

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x1F3F

8000

INT16U

46217

Código de comando = 46217

0x1F40

8001

INT16U

10

Número de parámetros (bytes) = 10

0x1F41

8002

INT16U

5121

Destino = 5121 (0x1401)

0x1F42

8003

INT16U

1

Tipo de seguridad del comando

0x1F43-

0x1F44

8004–

8005

CADENA DE BYTES

Contraseña del comando: Contraseña del perfil de usuario del administrador

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?