DOCA0213ES-03

Varios

Fecha y hora actuales

Se necesita una solicitud de lectura de tres registros para leer la fecha actual.

El comando de establecimiento de hora absoluta (código de comando 769) configura el contenido de los registros de hora actual.

Dirección

Registro

L/E

X

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x0BB7-

0x0BB9

3000–

3002

L-EC

ULP DATE

Fecha y hora actuales

Temperatura

Dirección

Registro

L/E

X

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x2292

8851

L

1

°C

INT16

–30 - +120

Temperatura de la unidad de control MicroLogic

Tiempo restante hasta el disparo de largo retardo

Tiempo restante hasta que el disparo de largo retardo se evalúa cada segundo. Si se dispara otra protección, el tiempo restante hasta el disparo de largo retardo sigue siendo evaluado.

El tiempo restante hasta el disparo de largo retardo = 32768 (0x8000) si

  • La protección de largo retardo ya está disparada, o

  • El tiempo restante hasta el disparo de largo retardo es inferior a 1 s, o

  • No se detecta ningún valor predeterminado para la protección de largo retardo.

Si el tiempo restante hasta el disparo de largo retardo es > 7200 s, el tiempo restante hasta el disparo de largo retardo = 7200 s.

Dirección

Registro

L/E

X

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x22A0

8865

L

1

s

INT16U

1-7200

Tiempo restante hasta el disparo de largo retardo

Rotación de fase

Dirección

Registro

L/E

X

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x22A7

8872

L

1

INT16U

0-1

0 = Secuencia de fases 123

1 = Secuencia de fases 132

Estado del fallo

Dirección

Registro

L/E

X

Unidad

Tipo

Rango

Bit

Descripción

0x72CD

29390

L

INT16U

Estado de fallo

0

Reservado

1

STOP (fallo interno)

0 = Sin fallo interno

1 = Fallo interno

2

ERROR (fallo interno)

0 = Sin fallo interno

1 = Fallo interno

3-15

Reservado

NOTA: En el caso de un suceso de STOP, es obligatorio reemplazar la unidad de control MicroLogic. En caso de un suceso de ERROR, se recomienda reemplazar la unidad de control MicroLogic (aunque las funciones de protección principales siguen funcionando, es preferible reemplazar la unidad de control MicroLogic).

Conmutadores rotativos de la unidad de control MicroLogic

Dirección

Registro

L/E

X

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x7525

29990

L

1

INT16U

1-9

Posición del conmutador rotativo de la unidad de control MicroLogic 1 (Ir)

0x7526

29991

L

1

INT16U

1-9

Posición del conmutador rotativo de la unidad de control MicroLogic 2 (Isd, Ig/IΔn)

Estado del conmutador de bloqueo de la unidad de control MicroLogic

Dirección

Registro

L/E

X

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x7527

29992

L

1

INT16U

0-1

0 = conmutador de bloqueo de la unidad de control MicroLogic abierto

1 = conmutador de bloqueo de la unidad de control MicroLogic cerrado

Alimentación auxiliar de 24 V CC

Dirección

Registro

L/E

X

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x7528

29993

L

1

INT16U

0-1

0 = la fuente de alimentación auxiliar de 24 V CC no está presente.

1 = la fuente de alimentación auxiliar de 24 V CC está presente.

LED de la unidad de control MicroLogic

Dirección

Registro

L/E

X

Unidad

Tipo

Rango

Bit

Descripción

0x7534

30005

L

INT16U

Indicador LED de la unidad de control MicroLogic

0

Indicador LED preparado

0 = no preparado (el indicador LED no parpadea).

1 = preparado (el indicador LED parpadea).

1

LED de prealarma (sólo en la aplicación de distribución)

0 = la prealarma no está activa (el indicador LED está apagado).

1= la prealarma está activa (el indicador LED está encendido).

2

LED de sobrecarga

0 = la sobrecarga no está activa (el indicador LED está apagado).

1 = la sobrecarga está activa (el indicador LED está encendido).

3-15

Reservado

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?