990-6537B-012

Modification du mot de passe

NOTE: Modifiez toujours votre mot de passe lors de votre première connexion et conservez le mot de passe dans un endroit sécurisé.
  1. Dans le menu principal, appuyez sur Déconnexion.
  2. Appuyez sur Configuration.
  3. Appuyez sur Modifier le mot de passe.
  4. Saisissez l'ancien et le nouveau mot de passe, puis appuyez sur Modifier.
    NOTE: Le nom d'utilisateur par défaut de l'administrateur est admin et le mot de passe est Jedi2201.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.