990-6537B-012

Live Swap : Ajout, suppression ou remplacement d'un module de puissance, d'un module de contacteur statique et de l'écran

NOTE: Cette ASI a été conçue et évaluée pour :
  • L'insertion et le retrait des modules de puissance dans tous les modes de fonctionnement : Live Swap.

  • L'insertion et le retrait des modules de contacteur statique en mode normal ou en mode batterie : Live Swap.

  • L'insertion et le retrait de l'écran dans tous les modes d'opération : Live Swap.

Cette section spécifie les instructions du fabricant pour savoir comment effectuer le remplacement Live Swap.
NOTE: Vérifiez que la protection en amont requise est installée et configurée correctement conformément au manuel d'installation.
NOTE: L'énergie incidente est inférieure à 1,2 cal/cm2 lorsqu'elle est installée et à la première mise en service, conformément aux instructions de produit. L'énergie incidente est évaluée à 300 mm de l'avant de l'armoire.

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ :

  • L'équipement électrique doit être installé, utilisé, entretenu, remplacé ou faire l'objet de travaux similaires uniquement par un personnel habilité, formé, expérimenté et compétent, titulaire des autorisations nécessaires (par exemple, des licences, des permis ou des certifications) pour effectuer ce type de travaux. Tous les travaux doivent être effectués de manière à ne pas présenter de danger et à l'aide d'un équipement de protection personnelle approprié. 

  • L'utilisateur doit s'assurer de la conformité aux instructions du fabricant et au manuel de l'utilisateur ainsi qu'à toutes les lois, réglementations, normes et directives applicables lorsqu'il utilise cet équipement et effectue des travaux ou permet que des travaux soient effectués sur ou à proximité d'un équipement électrique.

  • Ni Schneider Electric ni aucune de ses filiales ne peuvent être tenus responsables des réclamations, coûts, pertes, dommages, décès ou blessures résultants d'une utilisation incorrecte de cet équipement ou du non-respect de l'une des exigences mentionnées ci-dessus.

DANGER
Risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
  • Vérifiez que l'ASI possède l'étiquette Live Swap.
  • Si aucune étiquette Live Swap n'est présente sur l'ASI, contactez Schneider Electric pour le remplacement du module de puissance, du module de contacteur statique et de l'écran.
  • Utilisez les équipements de protection individuelle appropriés et respectez les consignes concernant la sécurité électrique au travail.
  • Personne ne doit se trouver derrière l'ASI pendant cette procédure.
  • L'insertion ou le retrait des modules de puissance, des modules de contacteur statique et de l'écran doit être réalisé par un spécialiste habilité qui possède des connaissances en électricité et sur les précautions requises. Ne laissez aucune personne non habilitée s'approcher.
  • Cette procédure nécessite l'ouverture de la porte avant. Toutes les autres portes et tous les autres capots doivent rester fermés et fixés au cours de la procédure.
  • Vérifiez que l'ASI est bien protégée contre tout mouvement avant d'effectuer cette procédure.
  • Si vous constatez des signes que le dispositif est mal entretenu ou mal installé, interrompez la procédure.
  • N'installez pas de modules de puissance, de modules de contacteur statique ou d'écrans qui sont tombés, ont été cassés, submergés, contaminés, infestés ou endommagés accidentellement de quelque façon que ce soit.
  • N'installez pas de modules de puissance, de modules de contacteur statique ou d'écrans dont l'état de fonctionnement est inconnu.
  • Gardez une distance minimale de 300 mm avec l'avant de l'armoire lorsque le système est sous tension.
  • N'utilisez aucune sorte d'outil à intérieur des emplacements laissés vides des modules de puissance ou des modules de contacteur statique.
  • Ne mettez pas la main dans les emplacements laissés vides des modules de puissance ou des modules de contacteur statique.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.