990-6537B-012

Affichage des journaux

  1. Dans le menu principal, appuyez sur Journaux. Le journal affiche les 100 derniers événements. Les événements les plus récents sont situés en haut de la liste.
    1. Appuyez sur les flèches pour aller à la page suivante ou à la page précédente.
    2. Appuyez sur les flèches doubles pour aller à la première ou à la dernière page.
    3. Appuyez sur le bouton de la corbeille pour supprimer tous les événements stockés dans le journal.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.