990-6537B-012

Messages d'alarme

Texte d'affichage Description Mesure corrective
Vérification technique du filtre anti-poussière recommandée Le contrôle des filtres anti-poussière dans le cadre de la maintenance préventive est recommandé. Les filtres anti-poussière ont peut-être besoin d'être remplacés.
Température ambiante élevée La température ambiante est élevée.  
Température ambiante hors tolérances La température ambiante est hors tolérances.  
Batteries en déchargement La charge consomme plus d'énergie que l'ASI ne peut en puiser de l'entrée, ce qui force l'ASI à puiser l'énergie des batteries.  
Disjoncteur batterie BB1 ouvert Le disjoncteur batterie BB1 est ouvert.  
Disjoncteur batterie BB2 ouvert Le disjoncteur batterie BB2 est ouvert.  
Disjoncteur batterie BB3 ouvert Le disjoncteur batterie BB3 est ouvert.  
Disjoncteur batterie BB4 ouvert Le disjoncteur batterie BB4 est ouvert.  
La capacité batterie est inférieure à la limite minimale acceptable La capacité batterie est inférieure à la valeur minimale acceptable compte tenu de la puissance nominale de l'ASI. Risque d'endommagement de la batterie. Changez la configuration de la batterie et/ou augmentez la capacité de la batterie.
Batterie en mauvais état La capacité de la batterie est inférieure à 50 %. Les batteries doivent être remplacées.
Batterie faible La capacité de la batterie est comprise entre 50 % et 75 %.  
Configuration de la batterie incorrecte La configuration des paramètres pour le nombre de batteries en série, le nombre de cellules dans la batterie et la tension nominale de cellule ne correspond pas à la plage de tension de la batterie de l'ASI. Vérifiez et corrigez les paramètres de batterie.
Le courant de charge flottante de la batterie dépasse la valeur prévue Le courant de charge flottante de la batterie dépasse la valeur prévue et a été limité pour éviter les fuites thermiques. Vérifiez la batterie.
Autonomie de batterie inférieure au minimum acceptable L'autonomie de la batterie est inférieure à la valeur minimale acceptable configurée.  
Fonctionnement incorrect de la batterie Une batterie ne fonctionne pas correctement. Contactez Schneider Electric.
Ventilation de la salle des batteries HS Le contact en entrée signale que la ventilation de la salle des batteries ne fonctionne pas correctement.  
Le capteur de température de batterie fonctionne Le capteur de température de batterie fonctionne.  
Le capteur de température de batterie est anormal Un ou plusieurs capteurs de température de batterie ne fonctionnent pas correctement. Contactez Schneider Electric.
La tension de la batterie ne correspond pas à la configuration de batterie La tension de la batterie ne correspond pas aux paramètres de configuration de la batterie. Vérifiez et corrigez les paramètres de batterie.
Connexion entre le neutre et la masse manquante La connexion entre le neutre et la masse est manquante.  
Interrupteur Ext. MBB fermé Lorsque l'interrupteur du bypass de maintenance externe (MBB) est fermé, la charge est alimentée avec une source d'alimentation non protégée depuis le bypass.  
Fréquence de bypass hors tolérances La fréquence de bypass est hors tolérances. Vérifiez la fréquence du bypass et le paramètre de fréquence du bypass.
Phase de bypass manquante Une phase du bypass est manquante. Vérifiez le bypass. Contactez Schneider Electric.
Séquence de phase de bypass incorrecte La rotation de phase sur le bypass est incorrecte. Vérifiez le bypass. Contactez Schneider Electric.
Tension de bypass hors tolérances La tension du bypass est hors tolérances, ce qui empêche l'ASI de passer au mode bypass demandé.  
Puissance de charge réduite La puissance de charge de la batterie a été réduite. L'entrée de cette fonction a été activée ou le courant d'entrée a atteint la limite maximale.
Arrêt du chargeur en raison de la température élevée de la batterie Le chargeur a été arrêté en raison d'une température élevée de la batterie. Vérifiez la température de la batterie.
Arrêt du chargeur en raison de la température faible de la batterie Le chargeur a été arrêté en raison d'une température basse de la batterie. Vérifiez la température de la batterie.
Confirmer la perte de redondance et/ou basculer vers le bypass statique forcé Le bouton OFF de l'onduleur a été enfoncé et l'utilisateur doit confirmer que la redondance sera perdue et/ou que le système basculera en bypass statique forcé. Confirmez ou annulez à l'aide de l'écran.
Seuil de limitation de courant CC-CC abaissé en raison de la température élevée

Le seuil de limitation du courant continu CC-CC a été abaissé en raison de la température ambiante élevée.

Réduisez la température ambiante.
Communication avec l'écran perdue - Connecté La communication entre l'écran et le contrôleur de gestion du système (SMC) a été perdue. L'écran est connecté. Contactez Schneider Electric.
Communication avec l'écran perdue - Déconnecté La communication entre l'écran et le contrôleur de gestion du système (SMC) a été perdue. L'écran est déconnecté. Contactez Schneider Electric.
Communication avec l'écran non authentifiée La communication entre l'écran et le contrôleur de gestion du système (SMC) n'est pas authentifiée. Contactez Schneider Electric.
Interrupteur EPO activé Un interrupteur de mise hors tension d'urgence (EPO) est activé. Désactivez l’interrupteur de mise hors tension d'urgence (EPO).
La surveillance externe des batteries a détecté un défaut Le contact en entrée signale que la surveillance externe des batteries a détecté un défaut.  
ASI alimentée par groupe électrogène Le contact en entrée indique qu'un groupe électrogène alimente l'ASI.  
Événement général du système parallèle Le système parallèle n'est pas configuré correctement ou ne fonctionne pas correctement. Contactez Schneider Electric.
Erreur de mise à la terre détectée Le contact en entrée indique qu'un défaut de fil de terre a été détecté. Contactez Schneider Electric.
Niveau de température de la batterie élevé La température de la batterie est supérieure au seuil d'alarme. Vérifiez la température de la batterie. Une température élevée est susceptible de réduire la durée de vie de la batterie.
Arrêt dû à une température de batterie élevée La surveillance du stockage d'énergie a détecté une température de la batterie supérieure à la limite d'arrêt. Vérifiez la température de la batterie.
Mode haut rendement énergétique désactivé Le mode haut rendement énergétique est désactivé à partir d'un contact en entrée.  
Seuil d'humidité élevée dépassé sur le capteur distant Il existe un dépassement du seuil d'humidité élevée pour le capteur du contrôleur d'environnement intégré. Vérifiez l'environnement.
Seuil de température élevée dépassé sur le capteur distant Il existe un dépassement du seuil de température élevée pour le capteur du contrôleur d'environnement intégré. Vérifiez l'environnement.
Communication avec l'IM perdue - Connecté La communication entre le module intelligent (IM) et le contrôleur de gestion du système (SMC) a été perdue. Le module intelligent (IM) est connecté. Contactez Schneider Electric.
Communication IM perdue - Déconnecté La communication entre le module intelligent (IM) et le contrôleur de gestion du système (SMC) a été perdue. Le module intelligent (IM) est déconnecté. Contactez Schneider Electric.
Communication IM non authentifiée La communication entre le module intelligent (IM) et le contrôleur de gestion du système (SMC) n'est pas authentifiée. Contactez Schneider Electric.
L'IM dans le boîtier contrôleur ne fonctionne pas correctement Le module intelligent (IM) dans le boîtier contrôleur ne fonctionne pas correctement. Contactez Schneider Electric.
La surveillance d'IMB redondants ne fonctionne pas correctement Les deux contacts auxiliaires redondants de l’interrupteur de maintenance interne (IMB) ne signalent pas le même état. Vérifiez les câbles du contact auxiliaire de l’interrupteur de maintenance interne (IMB).
Numéro incorrect du modèle d'ASI détecté Le numéro du modèle d'ASI ne correspond pas au numéro du modèle de base d'ASI. Contactez Schneider Electric.
Fréquence d'entrée hors tolérances La fréquence d'entrée est hors tolérances. Vérifiez la fréquence d'entrée et le paramètre de fréquence d'entrée.
Phase d'entrée manquante Une phase de l'entrée est manquante. Vérifiez l'entrée. Contactez Schneider Electric.
Séquence de phase d'entrée incorrecte La rotation de phase à l'entrée est incorrecte. Vérifiez l'entrée. Contactez Schneider Electric.
Tension d'entrée hors tolérances La tension d'entrée est hors tolérances. Vérifiez la tension d'entrée. Contactez Schneider Electric.
Les modules de puissance installés dépassent la puissance nominale du châssis La puissance nominale totale des modules de puissance installés dépasse la puissance nominale du châssis. Réduisez les modules de puissance.
Redondance du module de puissance interne perdue La redondance du module de puissance interne configurée a été perdue car il n'y a pas suffisamment de modules de puissance disponibles. Ajoutez plus de modules de puissance.
L'onduleur est hors tension, à la demande de l'utilisateur L'onduleur est hors tension, à la demande de l'utilisateur.  
La sortie de l'onduleur n'est pas en phase avec l'entrée bypass La sortie d'onduleur de l'ASI n'est pas en phase avec l'entrée bypass.  
La charge de l'ASI dépasse le niveau d'avertissement La charge de l'ASI a dépassé le niveau d'avertissement. Réduisez la charge du système.
Perte de la communication avec le capteur distant Perte de communication entre l'interface de gestion réseau locale et le contrôleur d'environnement intégré. Vérifiez l'environnement.
Niveau de température de la batterie faible La température de la batterie est inférieure au seuil d'alarme.  
Seuil d'humidité basse dépassé sur le capteur distant Il existe un dépassement du seuil d'humidité basse pour le capteur du contrôleur d'environnement intégré. Vérifiez l'environnement.
Seuil de température basse dépassé sur le capteur distant Il existe un dépassement du seuil de température basse pour le capteur du contrôleur d'environnement intégré. Vérifiez l'environnement.
Seuil d'humidité maximum dépassé sur le capteur distant Il existe un dépassement du seuil d'humidité maximum pour le capteur du contrôleur d'environnement intégré. Vérifiez l'environnement.
Seuil de température maximum dépassé sur le capteur distant Il existe un dépassement du seuil de température maximum pour le capteur du contrôleur d'environnement intégré. Vérifiez l'environnement.
La surveillance de MBB redondants ne fonctionne pas correctement Les deux contacts auxiliaires redondants de l’interrupteur du bypass de maintenance (MBB) ne signalent pas le même état. Vérifiez les câbles du contact auxiliaire de l’interrupteur du bypass de maintenance (MBB).
Seuil d'humidité minimum dépassé sur le capteur distant Il existe un dépassement du seuil d'humidité minimum pour le capteur du contrôleur d'environnement intégré. Vérifiez l'environnement.
Seuil de température minimum dépassé sur le capteur distant Il existe un dépassement du seuil de température minimum pour le capteur du contrôleur d'environnement intégré. Vérifiez l'environnement.
Plusieurs connexions au serveur NTP activées Plusieurs connexions au serveur NTP sont activées. Désactivez le service NTP.
Déplacement neutre détecté Déplacement neutre détecté.  
Perte de communication avec la carte de gestion réseau - Connecté La communication entre la carte de gestion réseau (NMC) et le contrôleur de gestion du système (SMC) a été perdue. La carte de gestion réseau (NMC) est connectée. Contactez Schneider Electric.
Perte de communication avec la carte de gestion réseau - Déconnecté La communication entre la carte de gestion réseau (NMC) et le contrôleur de gestion du système (SMC) a été perdue. La carte de gestion réseau (NMC) est déconnectée. Contactez Schneider Electric.
Communication avec la carte de gestion réseau non authentifiée La communication entre la carte de gestion réseau (NMC) et le contrôleur de gestion du système (SMC) n'est pas authentifiée. Contactez Schneider Electric.
Microprogramme de carte de gestion réseau incompatible La version du microprogramme de la carte de gestion réseau (NMC) est incompatible. Contactez Schneider Electric.
Aucun module de puissance présent Aucun module de puissance présent. Installez un/des module(s) de puissance.
Aucun contacteur statique présent Aucun module de contacteur statique (SBS) n'est présent. Installez un/des module(s) de contacteur statique.
Pas assez d'unités ASI prêtes pour activer l'onduleur Une ou plusieurs unités ASI parallèles ont été demandées pour mettre l'onduleur sous tension, mais le système ne dispose pas de suffisamment d'ASI prêtes pour faire fonctionner l'onduleur. Mettez l'onduleur sous tension sur davantage d'unités ASI et/ou vérifiez le paramètre de nombre minimum d'ASI parallèles requises pour alimenter la charge.
Fréquence de sortie hors tolérances La fréquence de sortie est hors tolérances. Vérifiez les réglages de la fréquence de sortie.
Tension de sortie hors tolérances La tension de sortie est hors tolérances. Vérifiez les paramètres de tension de sortie.
Surcharge de l'ASI due à une température ambiante élevée La charge dépasse la capacité nominale de l'ASI en raison de la température ambiante élevée. Réduisez la charge du système ou la température ambiante.
Surcharge ou court-circuit de l'ASI La charge est supérieure à 100 % de la capacité nominale ou il y a un court-circuit sur la sortie. Réduisez la charge du système ou contrôlez la présence éventuelle d'un court-circuit de sortie.
Seuil de limitation de surcharge abaissé en raison de la température élevée Le seuil de limitation de la surcharge a été abaissé en raison de la température ambiante élevée. Réduisez la température ambiante.
Unité parallèle absente L'ASI ne peut pas communiquer avec l'ASI parallèle. L'ASI a peut-être été mise hors tension ou les câbles PBUS sont endommagés. Raccordez les câbles PBUS. Remplacer si endommagé. Contactez Schneider Electric.
Redondance du système en parallèle perdue La redondance du système en parallèle configurée a été perdue, soit parce que la charge de sortie est trop importante, soit parce que les unités ASI parallèles disponibles ne sont pas assez nombreuses. Réduisez la charge du système ou ajoutez plus d'unités ASI parallèles.
Communication parallèle perdue sur le câble PBUS 1 Le câble PBUS 1 est peut-être endommagé. Vérifiez les câbles PBUS. Remplacez le câble PBUS 1 si nécessaire.
Communication parallèle perdue sur le câble PBUS 2 Le câble PBUS 2 est peut-être endommagé. Vérifiez les câbles PBUS. Remplacez le câble PBUS 2 si nécessaire.
Seuil de limitation de courant CA du PFC abaissé en raison de la température élevée Le seuil de limitation de courant CA du PFC a été abaissé en raison de la température ambiante élevée. Réduisez la température ambiante.
Communication avec le contrôleur de module de puissance perdue - Connecté La communication entre le contrôleur de module de puissance (PMC) et le module intelligent (IM) a été perdue. Le contrôleur de module de puissance (PMC) est connecté. Contactez Schneider Electric.
Communication avec le contrôleur de module de puissance perdue - Déconnecté La communication entre le contrôleur de module de puissance (PMC) et le module intelligent (IM) a été perdue. Le contrôleur de module de puissance (PMC) est déconnecté. Contactez Schneider Electric.
Communication avec le contrôleur de module de puissance non authentifiée La communication entre le contrôleur de module de puissance (PMC) et le module intelligent (IM) n'est pas authentifiée. Contactez Schneider Electric.
Module de puissance désactivé Le module de puissance a été désactivé. Contactez Schneider Electric.
Ventilateur du module de puissance hors service Le module de puissance comporte un ou plusieurs ventilateurs hors service. La redondance des ventilateurs est HS. Contactez Schneider Electric.
Module de puissance hors service Le module de puissance est hors service. Remplacez le module de puissance ou contactez Schneider Electric.
Surchauffe du module de puissance La température du module de puissance dépasse le niveau critique. Contactez Schneider Electric.
La surveillance du module de puissance a détecté une défaillance La surveillance du module de puissance a détecté une défaillance. Contactez Schneider Electric.
Avertissement de température du module de puissance La température du module de puissance dépasse le niveau d'avertissement. Contactez Schneider Electric.
Échec de l'enregistrement du produit Votre ASI n'est pas enregistrée. Veuillez enregistrer votre produit.
Module de contacteur statique désactivé Le module de contacteur statique (SBS) a été désactivé par l'utilisateur. Contactez Schneider Electric.
Communication avec la carte de commutation de bypass statique perdue - Connecté La communication entre le contrôleur de module de contacteur statique (SBSC) et le module intelligent (IM) a été perdue. Le contrôleur de module de contacteur statique (SBSC) est connecté. Contactez Schneider Electric.
Communication avec la carte de commutation de bypass statique perdue - Déconnecté La communication entre le contrôleur de module de contacteur statique (SBSC) et le module intelligent (IM) a été perdue. Le contrôleur de module de contacteur statique (SBSC) est déconnecté. Contactez Schneider Electric.
Communication avec la carte de commutation de bypass statique non authentifiée La communication entre le contrôleur de module de contacteur statique (SBSC) et le module intelligent (IM) n'est pas authentifiée. Contactez Schneider Electric.
Le SMC dans le boîtier contrôleur ne fonctionne pas correctement Le contrôleur de gestion du système (SMC) dans le boîtier contrôleur ne fonctionne pas correctement. Contactez Schneider Electric.
Le ventilateur du contacteur statique est hors service Un ou plusieurs des ventilateurs du module de contacteur statique (SBS) sont hors service. La redondance des ventilateurs est HS. Contactez Schneider Electric.
Le contacteur statique est hors service Le contacteur statique est hors service. L'ASI ne peut pas basculer en mode bypass statique. Contactez Schneider Electric.
Avertissement du contacteur statique Le module de contacteur statique nécessite une vérification technique, mais fonctionne parfaitement. Contactez Schneider Electric.
Synchronisation non disponible - Système en fréquence libre L'ASI ne peut pas se synchroniser sur l'entrée bypass, la source externe ou le système parallèle.  
Système verrouillé en mode bypass Le système est verrouillé en mode bypass. Le système a basculé entre le mode onduleur et le mode bypass plus de 10 fois en 75 secondes. Appuyez sur le bouton ON de l'onduleur pour basculer en mode normal.
Mode de fonctionnement du système - Bypass statique forcé Le système est en bypass en raison d'un événement critique ou d'une demande de mise hors tension de l'onduleur.  
Mode de fonctionnement du système - Bypass de maintenance La charge du système est alimentée via l’interrupteur du bypass de maintenance (MBB).  
Mode de fonctionnement du système - Arrêt L'alimentation de sortie du système est désactivée.  
Mode de fonctionnement du système - Bypass statique demandé Le système est en bypass en réponse au panneau avant de l'ASI ou à une commande logicielle déclenchée par l'utilisateur, généralement en vue d'une maintenance.  
Mode de fonctionnement du système - Bypass statique en veille Le système est en mode bypass statique en veille en raison d'un événement critique ou d'une demande de mise hors tension de l'onduleur.  
Vérification technique recommandée Le contrôle du produit et des batteries dans le cadre de la maintenance préventive est recommandé. Contactez Schneider Electric.
Type de module de puissance non pris en charge détecté Le type de module de puissance détecté n'est pas pris en charge par la configuration d'alimentation de l'ASI actuelle. Contactez Schneider Electric.
Type de module de contacteur statique non pris en charge détecté Le type de module de contacteur statique (SBS) détecté n'est pas pris en charge par la configuration d'alimentation de l'ASI actuelle. Contactez Schneider Electric.
La surveillance d'UOB redondants ne fonctionne pas correctement Les deux contacts auxiliaires redondants de l'interrupteur de sortie de l'unité (UOB) ne signalent pas le même état. Vérifiez les câbles du contact auxiliaire de l'interrupteur de sortie de l'unité (UOB).
ASI verrouillée en mode bypass statique : Activé Le contact en entrée de l'ASI verrouillée en mode bypass statique est activé.  
Mode de fonctionnement de l'ASI - Batterie Fonctionnement sur batterie suite à un problème au niveau du courant d'entrée.  
Mode de fonctionnement de l'ASI - Test batterie Fonctionnement sur batterie suite à un test de performance des batteries.  
Mode de fonctionnement de l'ASI - Bypass statique forcé L'ASI est en mode bypass statique forcé. Vérifiez les alarmes actives et le journal des événements pour obtenir des détails sur les raisons pour lesquelles l'ASI est en mode bypass statique forcé.
Mode de fonctionnement de l'ASI - Onduleur en veille L'ASI est prête à basculer en mode batterie mais attend l'autorisation du système. La sortie de l'ASI est désactivée.  
Mode de fonctionnement de l'ASI - Bypass de maintenance La charge de l'ASI est alimentée via l’interrupteur du bypass de maintenance (MBB).  
Mode de fonctionnement de l'ASI - Arrêt L'alimentation de sortie est maintenant désactivée.  
Mode de fonctionnement de l'ASI - Bypass statique demandé L'ASI est en bypass en réponse au panneau avant de l'ASI ou à une commande logicielle déclenchée par l'utilisateur, généralement en vue d'une maintenance.  
Mode de fonctionnement de l'ASI - Bypass statique en veille L'ASI est prête à passer en bypass statique mais attend l'autorisation du système. La sortie de l'ASI est désactivée.  
Défaillance détectée par la surveillance d'ASI La surveillance d'ASI a détecté une défaillance. Contactez Schneider Electric.
Entrée 1 définie par l'utilisateur activée Le contact en entrée 1 définie par l'utilisateur est activé.  
Entrée 2 définie par l'utilisateur activée Le contact en entrée 2 définie par l'utilisateur est activé.  
Fin de garantie proche La garantie du produit arrive à expiration. Contactez Schneider Electric.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.