990-6537B-012

Démarrage d'un test batterie

Conditions préalables :

  • Aucun test batterie n'est en cours.

  • Les disjoncteurs batterie sont fermés.

  • Aucune alarme critique présente.

  • L'alimentation par bypass doit être disponible.

  • Le mode bypass statique doit être disponible.

  • Les batteries doivent être chargées à plus de 50 %.

  • L'autonomie disponible doit être supérieure à 4 minutes.

  • Le mode de fonctionnement doit être le mode normal.

  • Le mode de fonctionnement du système doit être le mode onduleur.

Cette fonctionnalité effectue un certain nombre de tests sur les batteries, tels que la vérification des fusibles disjonctés et la détection de batterie faible. Le test décharge les batteries et utilise environ 10 % de la capacité d'autonomie totale. Exemple : Si vous disposez de 10 minutes d'autonomie, le test s'exécute pendant 1 minute. Le test batterie peut être planifié pour s'exécuter automatiquement à différentes fréquences (d'une fois par semaine à une fois par an).

  1. Depuis le menu principal, appuyez sur Configuration > Batterie > Mode manuel autotest de la batterie et sélectionnez le mode autotest manuel de la batterie : Par capacité (tests automatiques ou manuels de la batterie) ou Par tension/heure (uniquement pour les tests manuels de la batterie).
  2. Appuyez sur Maintenance > Batterie > Démarrer le test.
  3. Appuyez sur OK sur l'écran de confirmation.
  4. Lorsque le test automatique de la batterie démarre, le message "Le test automatique de la batterie est en cours" s'affiche et reste affiché jusqu'à la fin du test automatique. Cliquez sur le bouton Abandonner pour interrompre le test automatique de la batterie.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.