990-6537B-012

Vérification de l'état pour le ou les modules de puissance

  1. Dans le menu principal, appuyez sur État > Modules de puissance.
    1. Si le module de puissance est installé dans l'ASI et qu'il est opérationnel, une coche apparaît à droite de l'icône correspondante sur l'écran.
    2. Appuyez sur l'icône du module de puissance pour afficher les paramètres détaillés.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.