990-6537B-012

Tests

Le système d'ASI peut effectuer les tests suivants pour s'assurer des performances correctes du système :

  • Alarme sonore

  • Calibrage de l'autonomie

  • Batterie

Dans le menu principal, appuyez sur Maintenance pour accéder aux tests de ces fonctions. Reportez-vous aux sections Démarrage d'un test de calibrage de l'autonomie et Démarrage d'un test batterie pour en savoir plus sur les conditions requises pour ces tests.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.