990-6537B-012

Démarrage du système d'ASI unitaire en mode bypass de maintenance pour ASI avec quatre interrupteurs internes

NOTE: Les procédures suivantes sont des procédures de démarrage génériques. Vous pouvez également suivre les étapes de Séquences guidées qui sont spécifiques à votre système. Sélectionnez Contrôle > Séquences guidées > Démarrer le système d'ASI et suivez les étapes qui s'affichent à l'écran.
  1. Procédure de démarrage générique pour une ASI unitaire utilisant un interrupteur bypass de maintenance externe Ext. MBB :
    1. Fermez l'UIB (le cas échéant).
      L'écran s'allume. La séquence de redémarrage dure environ 3 minutes.
    2. Fermez le SSIB (le cas échéant).
    3. Fermez le ou les disjoncteurs batterie.
    4. Sélectionnez Contrôle > Mode fonctionnement > Transférer en mode bypass si possible.
    5. Fermez l'UOB (le cas échéant).
    6. Confirmez que le test automatique du contacteur statique est terminé.
    7. Ouvrez le MBB externe
  2. Procédure de démarrage générique pour un système d'ASI unitaire utilisant l'interrupteur IMB de maintenance interne (pas de MBB ext. présent) :
    1. Fermez l'UIB (le cas échéant).
      L'écran s'allume. La séquence de redémarrage dure environ 3 minutes.
    2. Fermez le ou les disjoncteurs batterie.
    3. Sélectionnez Contrôle > Mode fonctionnement > Transférer en mode bypass si possible.
    4. Confirmez que le test automatique du contacteur statique est terminé.
    5. Ouvrez l'IMB.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.