990-6537B-012

Présentation de l'interface utilisateur

Écran

Présentation de l'écran d'accueil

  1. Bouton Accueil : à partir de n'importe quel écran, touchez ce bouton pour revenir à l'écran d'accueil.

  2. Bouton Menu principal : appuyez sur ce bouton pour accéder aux menus.

  3. Bouton Schéma synoptique : appuyez sur ce bouton pour accéder au schéma synoptique.

  4. Symbole d'état de l'alarme : appuyez sur ce bouton pour accéder au journal de consignation des alarmes actives.

Vous pouvez appuyer sur les champs de sortie ou de batterie de l'écran d'accueil pour accéder directement aux pages de mesure détaillées.

Menu principal


Appuyez sur le bouton du menu principal sur l'écran d'accueil pour accéder aux menus.

Schéma synoptique

Appuyez sur le bouton du schéma synoptique sur l'écran d'accueil pour accéder au schéma synoptique.

Le schéma synoptique s'adapte à la configuration de votre système. Le schéma synoptique illustré ici n'est qu'un exemple.

Exemple d'un système d'ASI unitaire (ASI avec un interrupteur interne) - Alimentation secteur simple

Exemple d'un système d'ASI unitaire (ASI avec quatre interrupteurs internes) - Alimentation secteur simple

La ligne d'alimentation verte (grise sur l'illustration) du schéma synoptique illustre le courant à travers le système d'ASI. Les modules actifs (onduleur, redresseur, batterie, contacteur statique, etc.) sont encadrés en vert et les modules inactifs sont encadrés en noir. Les modules encadrés en rouge sont hors service ou en situation d'alarme.

NOTE: Le schéma synoptique illustre un disjoncteur batterie (BB) uniquement, même si davantage de disjoncteurs batterie ont été raccordés et configurés pour la surveillance. Si au moins un des disjoncteurs batterie est en position fermée, le BB du schéma synoptique s'affiche comme fermé. Si tous les disjoncteurs batterie surveillés sont en position ouverte, le BB du schéma synoptique s'affiche comme ouvert.

Dans les schémas synoptiques des systèmes parallèles, appuyez sur l'ASI grise pour afficher le synoptique au niveau de l'ASI.

Exemple de système parallèle : alimentation secteur simple avec UIB individuel

Exemple de système parallèle : alimentation double avec un UIB et un SSIB individuels

Symboles d'état d'alarme

Le symbole d'état d'alarme (gris sur l'illustration) dans le coin supérieur droit de l'écran change en fonction de l'état d'alarme du système d'ASI.

Vert : Aucune alarme présente dans le système d'ASI.
Bleu : Alerte(s) à caractère informatif présente(s) dans le système d'ASI. Appuyez sur le symbole d'état d'alarme pour ouvrir le journal de consignation des alarmes actives.
Jaune : Avertissement(s) présent(s) dans le système d'ASI. Appuyez sur le symbole d'état d'alarme pour ouvrir le journal de consignation des alarmes actives.
Rouge : Alarme(s) critique(s) présente(s) dans le système d'ASI. Appuyez sur le symbole d'état d'alarme pour ouvrir le journal de consignation des alarmes actives.
Rouge : La connexion entre l'écran et l'ASI est perdue.

Arborescence du menu


Appuyez sur le bouton du menu principal sur l'écran d'accueil pour accéder aux menus.

  • État

    • Entrée

    • Sortie

    • Bypass

    • Batterie

    • Température

    • Modules de puissance

    • Parallèle

  • Journaux

  • Contrôle*

    • Mode de fonctionnement

    • Onduleur

    • Chargeur

    • Séquences guidées

  • Configuration*

    • ASI

    • Sortie

    • Batterie

    • Haut rendement énergétique

    • Contacts et relais

    • Réseau

    • Modbus

    • Général

    • Rappels

  • Maintenance

    • Alarme sonore

    • Batterie*

    • Calibrage de l'autonomie*

    • Remplacement de la batterie*

    • Rapport ASI*

  • À propos

    • ASI

    • Écran

    • Carte de gestion réseau (NMC) numéro 1

    • Carte de gestion réseau (NMC) numéro 2

  • Déconnexion

  • Expérience numérique

  • Langue

Certains menus contiennent davantage de sous-menus que ceux décrits dans ce manuel. Ces sous-menus sont grisés et ne sont utilisés que par Schneider Electric pour éviter les impacts indésirables sur la charge. D'autres éléments de menu peuvent également être grisés/non affichés à l'écran s'ils ne sont pas pertinents ou pas encore publiés pour ce système d'ASI en particulier.

Section du contrôleur

Vue d'ensemble des bornes de raccordement de signal dans l'ASI

  1. EPO à distance (J6600)

  2. Port de connexion de l'écran (pour usage interne)

  3. Port USB (pour la maintenance)

  4. Port Tuner (pour la maintenance)

  5. Port Modbus

  6. Capteur de température de batterie (J3008)

  7. Contacts en entrée (J3009)

  8. Relais de sortie (J3001)

  9. PBUS2

  10. PBUS1

  11. Emplacement 1 de la carte de gestion réseau (NMC)

  12. Emplacement 2 de la carte de gestion réseau (NMC)

  13. Relais de backfeed et relais de sortie de synchronisation (J8310)

  14. Contacts auxiliaires 1 (J8302)

  15. Contacts auxiliaires 2 (J8303)

  16. Contacts auxiliaires du disjoncteur batterie (J8304)

  17. Contacts auxiliaires de l'IMB et du RIMB (J8305)

  18. Entrée de synchronisation (J8300)

  19. Déclencheur de disjoncteur batterie (J8301)

NOTE: Acheminez les câbles de signal séparément des câbles d'alimentation et acheminez les câbles Class 2/SELV (A à J) séparément des câbles non-Class 2/non-SELV (K à Q). Les câbles non-classe 2/non-TBTS doivent être calibrés pour 600 V.
NOTE: La section recommandée pour les câbles de signal est de 0,5 mm2.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.