990-6537B-012

Affichage de la configuration de la solution de batterie

DANGER
risque de choc électrique, d'explosion ou d'arc électrique
La configuration des batteries doit être effectuée par un spécialiste qualifié connaissant bien les batteries (configuration et précautions requises).
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
  1. Dans le menu principal, appuyez sur Configuration > Batterie.
  2. Appuyez sur Paramètres généraux pour afficher les paramètres de batterie suivants :
    Présence de disjoncteurs batterie Indique la présence des disjoncteurs batterie (BB1, BB2, BB3 et BB4). Si la valeur est oui, cela signifie que le disjoncteur batterie est présent dans le système d'ASI. Configurable uniquement par un technicien Schneider Electric.
    Avertissement autonomie faible (sec) Détermine le seuil en secondes de la durée d'exécution restante qui activera l'avertissement d'autonomie faible.
    Capacité de charge (%) Détermine la capacité de charge maximale en pourcentage de la puissance nominale de l'ASI.
    Surveillance de la température Indique si la surveillance de la température est activée. Configurable uniquement par un technicien Schneider Electric.
    Capteur de température 1/Capteur de température 2/Capteur de température 3/Capteur de température 4 Indique la présence de capteurs de température. Configurable uniquement par un technicien Schneider Electric.
    Seuil minimal (°C)/
    Seuil minimal (°F)
    Définit la température de la batterie minimale acceptable en degrés Celsius ou Fahrenheit. Les températures inférieures à ce seuil déclencheront une alarme.
    Seuil maximal (°C)/
    Seuil maximal (°F)
    Définit la température de la batterie maximale acceptable en degrés Celsius ou Fahrenheit. Les températures supérieures à ce seuil déclencheront une alarme.
    Intervalle de test

    Définit la fréquence à laquelle l'ASI doit effectuer un test automatique de la batterie.

    Jour test

    Définit le jour de la semaine au cours duquel le test batterie automatique doit être exécuté.

    Déb. (h:m)

    Définit l'heure à laquelle le test batterie automatique doit être exécuté.

    Mode manuel de l'autotest batterie

    Sélectionne le Mode manuel de l'autotest batterie.

    Limite en temps (minutes)

    Définit la durée maximale du test automatique manuel de la batterie en mode autotest tension/temps.

    Réglage de la limite de tension en mode autotest

    Définit la tension minimale du test automatique manuel de la batterie en mode autotest tension/temps.

    • Plage de la batterie plomb-acide : 1,7 - 2,3 V

    • Plage de la batterie lithium-ion : 3,5 – 4,1 V

  3. Appuyez sur Paramètres spécifiques pour afficher les paramètres suivants.
    NOTE: Ces paramètres ne sont configurables que par un technicien Schneider Electric.
    Centre de la batterie connecté Indique si un point central de la batterie est raccordé.
    Désactiver la surveillance de la température Indique si la surveillance de la température est désactivée.
    Autoriser la recharge rapide Indique si la recharge rapide est autorisée. La charge rapide permet de charger rapidement pour restaurer rapidement une batterie déchargée.
    Autoriser la décharge profonde de la batterie Indique si la décharge profonde de la batterie est autorisée. La fonction décharge profonde vous permet de décharger les batteries à un niveau de tension encore plus bas que la valeur normalement recommandée en mode batterie. Notez que cela peut endommager les batteries.
    Activer la déconnexion automatique de la batterie Indique si la déconnexion automatique de la batterie est activée. Lorsque la sortie ASI est désactivée et qu'il est impossible de charger les batteries, cette fonction déclenche les disjoncteurs batterie pour éviter une décharge profonde de la batterie après une période de :
    • Deux semaines, ou

    • 10 minutes avec la tension de cellule de batterie inférieure au niveau de fin d'autonomie batterie.

    Capacité de la batterie par bloc batterie (Ah) Indique la capacité batterie par bloc de batteries en ampères-heures pour le bloc de batteries raccordé à chaque disjoncteur batterie.
    Nombre de chaînes batterie en parallèle Indique le nombre de chaînes batterie connectées en parallèle pour le bloc de batteries raccordé à chaque disjoncteur batterie.
    Nombre de batteries par chaîne Indique le nombre de blocs de batteries par chaîne batterie.
    Nombre d'éléments de batterie par bloc Indique le nombre d'éléments de batteries par bloc de batterie.
    Tension CC par élément de batterie (V) Indique la charge flottante.
    La charge flottante est la fonction de charge basique disponible sur tous types de batteries et elle est automatiquement initiée par le chargeur.
    Indique la tension de suralimentation.

    La charge rapide permet de charger rapidement pour restaurer rapidement une batterie déchargée.

    Durée de charge (sec) Indique la durée de la charge en secondes pour la charge Flottante et la charge Rapide.
    Tension d'arrêt CC par élément de batterie (V) Indique le niveau de tension par cellule de batterie lorsque la batterie doit être éteinte.
    Température nominale (°C)/
    Température nominale (°F)
    Indique la température nominale.
    Taux courant recharge Indique l'intensité du courant de charge.
    NOTE: Les batteries Lithium Ion ne sont pas compatibles avec la recharge rapide en cours. Les configurations pour la charge rapide en cours ne sont pas valables pour les batteries Lithium Ion.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.