990-6537B-012

Configuration de la sortie de l'ASI

NOTE: Cette configuration est obligatoire pour que l'ASI fonctionne correctement.
  1. Dans le menu principal, appuyez sur Configuration > Sortie.
    1. Réglez la Tension CA ph-ph sur 380 V CA, 400 V CA ou 415 V CA selon votre configuration.
    2. Réglez la Fréquence sur 50 Hz ±1,0, 50 Hz ±3,0, 50 Hz ±10,0, 60 Hz ±1,0, 60 Hz ±3,0 ou 60 Hz ±10,0 en fonction de votre configuration.
    3. Appuyez sur OK pour enregistrer vos paramètres et sur le symbole de la flèche pour passer à la page suivante.
    4. Configurez la Tolérance de la tension RMS de sortie (%). La plage de tolérance de la tension RMS de sortie est comprise entre +3 % et +10 %, la valeur par défaut étant +10 %.
    5. Configurez le Seuil de surcharge (%). La plage d'avertissement de surcharge est comprise entre 0 % et 100 %, la valeur par défaut étant 75 %.
    6. Appuyez sur OK pour enregistrer vos réglages.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.