990-6537B-012

Arrêt du système d'ASI parallèle en mode bypass de maintenance pour ASI avec quatre interrupteurs internes

NOTE: La procédure suivante est une procédure d'arrêt générique. Tous les interrupteurs mentionnés peuvent ne pas être présents dans votre Système spécifique.
  1. Assurez-vous que le MBB est ouvert.
  2. Sélectionnez Contrôle > Mode fonctionnement > Transférer en mode bypass si possible.
  3. Fermez le MBB externe.
  4. Ouvrez le SIB.
  5. Ouvrez l'UOB (le cas échéant).
  6. Ouvrez le SSIB.
  7. Ouvrez le ou les disjoncteurs batterie.
  8. Ouvrez l'UIB.
  9. Ouvrez le MIB et le BIB (le cas échéant).
  10. Répétez les étapes 5 à 9 pour les autres ASI dans un système parallèle.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.