990-6537B-012

Démarrage et ajout d'une ASI dans un système parallèle avec un interrupteur interne

Utilisez cette procédure pour Démarrer et Ajouter une ASI dans un système d'ASI parallèle.
NOTE: Les procédures suivantes sont des procédures de démarrage génériques. Vous pouvez également suivre les étapes de Séquences guidées qui sont spécifiques à votre système. Sélectionnez Contrôle > Séquences guidées > Démarrer le système d'ASI et suivez les étapes qui s'affichent à l'écran.
  1. Sur cette ASI, fermez l'UIB (le cas échéant).
    L'écran s'allume. La séquence de redémarrage dure environ 3 minutes.
  2. Fermez le SSIB (le cas échéant) pour cette ASI.
  3. Fermez l'interrupteur backfeed du bypass de cette ASI (le cas échéant).
  4. Fermez le(s) disjoncteur(s) de batterie de cette ASI.
  5. Fermez l'UOB pour cet ASI.
  6. Sur cette ASI, sélectionnez Contrôle > Ond > Onduleur activé. Appuyez sur OK sur l'écran de confirmation.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.