990-6537B-012

Ajout, suppression ou remplacement d'un module de puissance

NOTE: Le module de puissance peut être remplacé lorsque l'ASI est dans n'importe quel mode de fonctionnement.
NOTE: Installez les modules de puissance du bas vers le haut.
AVERTISSEMENT
RISQUES DE DOMMAGES À L'ÉQUIPEMENT
  • Avant d'installer un nouveau module de puissance, vérifiez d'abord la configuration de la protection en amont et en aval. Assurez-vous que votre ASI est configurée correctement pour la puissance nominale mise à niveau. Par exemple, si votre ASI passe de 200 kW à 250 kW, le choix du type d'interrupteurs doit être basé sur la puissance de 250 kW.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.
AVERTISSEMENT
RISQUES DE DOMMAGES À L'ÉQUIPEMENT
  • Stockez les modules de puissance à une température ambiante comprise entre -25 et 55 °C et 0 et 95 % d'humidité sans condensation.
  • Stockez les modules de puissance dans leur emballage de protection d'origine.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.
ATTENTION
Charge lourde
Les modules de puissance sont lourds (28 kg) et nécessitent deux personnes pour les soulever.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.
  1. Retrait d'un module de puissance :
    1. Placez l'interrupteur d'activation du module de puissance en position OFF.
    2. Retirez les vis sur les côtés du module de puissance.
    3. Tirez le module de puissance pour le faire sortir de moitié. Un mécanisme de verrouillage vous empêche de le sortir entièrement. Débloquez le verrou en appuyant sur le bouton de déverrouillage sur le côté gauche du module de puissance.
    4. Retirez le module de puissance.
    5. Si aucun module de puissance de remplacement n'est installé : Installez un obturateur en face de l'emplacement du module de puissance vide.
  2. Installation/Ajout d'un nouveau module de puissance :
    1. Retirez l'obturateur de l'emplacement du module de puissance vide. Conservez l'obturateur pour une utilisation ultérieure.
    2. Insérez le module de puissance dans la fente.
    3. Réinstallez les vis sur les côtés du module de puissance.
    4. Placez l'interrupteur d'activation du module de puissance en position ON.
    DANGER
    Risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
    Tous les emplacements de module de puissance doivent contenir soit un module de puissance, soit un obturateur.
    Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.