990-6537B-012

Modes de l'ASI

Mode normal

En mode normal, l'ASI gère la charge avec une puissance stabilisée.

Mode batterie

En cas d'interruption de l'alimentation secteur, la puissance des batteries assure l'alimentation ininterrompue de la charge en mode batterie.

Mode bypass statique requis

L'ASI peut basculer en mode bypass statique requis après l'exécution d'une commande sur l'écran. En mode bypass statique requis, la charge est alimentée par le bypass. Si une défaillance est détectée, l'ASI bascule en mode normal ou en mode bypass statique forcé. En cas d'interruption de l'alimentation secteur en mode bypass statique requis, l'ASI bascule automatiquement en mode batterie.

Mode bypass statique forcé

L'ASI est en mode bypass forcé lorsqu'elle détecte un état hors service sur le système et demande le mode bypass statique ou lorsque l'utilisateur appuie sur le bouton OFF de l'onduleur sur l'ASI. En mode bypass statique forcé, la charge est alimentée par la source de bypass.

NOTE: Les batteries ne sont pas disponibles en tant que source d'alimentation secondaire lorsque l'ASI fonctionne en mode bypass statique forcé.

Mode bypass de maintenance interne via l'interrupteur de maintenance interne (IMB) (pour une ASI avec un interrupteur interne)

Lorsque l'interrupteur IMB de maintenance interne est fermé, l'ASI passe en mode bypass de maintenance interne. La charge est alimentée en direct depuis la source de bypass. La maintenance et le remplacement peuvent être effectués sur les modules de puissance et le module de contacteur statique en mode bypass de maintenance interne via l'interrupteur de maintenance interne (IMB). L'interrupteur IMB de maintenance interne ne peut être utilisé que dans des systèmes unitaires sans interrupteur du bypass de maintenance externe.

NOTE: Les batteries ne sont pas disponibles en tant que source d'alimentation secondaire lorsque l'ASI fonctionne en mode bypass de maintenance interne.

Mode bypass de maintenance interne via l'interrupteur du bypass de maintenance (MBB) (pour une ASI avec quatre interrupteurs internes)

Lorsque l’interrupteur du bypass de maintenance (MBB) est fermé, l'ASI bascule en mode bypass de maintenance interne. La charge est alimentée en direct depuis la source de bypass. La maintenance et le remplacement peuvent être effectués sur les modules de puissance et le module de contacteur statique en mode bypass de maintenance interne via l'interrupteur du bypass de maintenance (MBB). L'interrupteur du bypass de maintenance (MBB) ne peut être utilisé que dans des systèmes unitaires sans interrupteur du bypass de maintenance externe.

NOTE: Les batteries ne sont pas disponibles en tant que source d'alimentation secondaire lorsque l'ASI fonctionne en mode bypass de maintenance interne.

Mode bypass de maintenance externe via l'interrupteur du bypass de maintenance externe (Ext. MBB)

Lorsque l'interrupteur du bypass de maintenance externe (Ext. MBB) est fermé dans le panneau/l'armoire de bypass de maintenance externe ou le dispositif de commutation tiers, l'ASI bascule en mode bypass de maintenance externe. La charge est alimentée en direct depuis la source de bypass. La maintenance et le remplacement peuvent être effectués sur l'intégralité de l'ASI en mode bypass de maintenance externe via l'interrupteur du bypass de maintenance externe (Ext. MBB). Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Procédures d'arrêt.

NOTE: Les batteries ne sont pas disponibles en tant que source d'alimentation secondaire lorsque l'ASI fonctionne en mode bypass de maintenance externe.

Mode veille du bypass statique

La veille du bypass statique s'applique uniquement à une ASI individuelle dans un système parallèle. L'ASI entre en mode veille du bypass statique si elle ne peut pas basculer en mode bypass statique forcé et que les autres ASI du système parallèle peuvent assurer la continuité de l'alimentation de la charge. En veille du bypass statique, la sortie de l'ASI est désactivée. L'ASI bascule automatiquement en mode de fonctionnement par défaut, si possible.

NOTE: Si les autres ASI ne peuvent pas assurer la continuité de l'alimentation de la charge, le système parallèle bascule en mode bypass statique forcé. L'ASI en mode veille du bypass statique bascule ensuite en mode bypass statique forcé.

Test batterie

L'ASI se trouve en mode test batterie lorsqu'elle procède à un test automatique ou à un calibrage de l'autonomie des batteries.

NOTE: Le test batterie est annulé en cas d'interruption de l'alimentation secteur ou en présence d'une alarme critique et l'ASI repasse en mode normal au retour de l'alimentation secteur.

Mode ECO

Le mode ECO permet à l'ASI d'être configurée pour utiliser le mode bypass statique requis comme mode de fonctionnement par défaut dans des circonstances prédéfinies, la charge étant alors alimentée via le bypass. Si une défaillance est détectée (tension du bypass hors tolérance, tension de sortie hors tolérance, etc.), l'ASI bascule immédiatement en mode normal ou en mode bypass statique forcé. Le principal avantage du mode ECO est la réduction de la consommation de la puissance électrique. En cas d'interruption de l'alimentation secteur, l'ASI bascule en mode batterie pour alimenter la charge de manière ininterrompue. Les batteries sont chargées lorsque l'ASI est en mode ECO.

NOTE: Le Mode ECO n'est pas pris en charge avec le système parallèle.

Mode Désactivé

L'ASI n'alimente pas la charge. Les batteries sont chargées et l'écran est activé.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.