990-6537B-012

Arrêt du système d'ASI parallèle en mode bypass de maintenance pour ASI avec un interrupteur interne

NOTE: La procédure suivante est une procédure d'arrêt générique. Tous les interrupteurs mentionnés peuvent ne pas être présents dans votre Système spécifique.
  1. Assurez-vous que l'IMB est ouvert.
  2. Sélectionnez Contrôle > Mode fonctionnement > Transférer en mode bypass si possible.
  3. Fermez le MBB externe.
  4. Ouvrez le SIB (le cas échéant).
  5. Ouvrez l'UOB (le cas échéant).
  6. Ouvrez le SSIB (le cas échéant).
  7. Ouvrez le ou les disjoncteurs batterie.
  8. Ouvrez l'UIB.
  9. Répétez les étapes 5 à 8 pour les autres ASI du système parallèle.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.