990-6537B-012

Configuration du Modbus

  1. Dans le menu principal, appuyez sur Configuration > Modbus > Modbus série.
    1. Activez ou désactivez Modbus série.
    2. Réglez la Parité sur Aucun, Pair ou Impair.
    3. Réglez le Bit d'arrêt sur 1 ou 2.
    4. Réglez le Débit en bauds sur 2 400, 9 600, 19 200 ou 38 400.
    5. Définissez l'identifiant unique cible sur un nombre compris entre 1 et 247.
      NOTE: Chaque dispositif du bus doit avoir exactement les mêmes paramètres, à l'exception de l'adresse de l'identifiant unique cible, qui doit être unique pour chaque dispositif. Deux dispositifs du bus ne peuvent pas avoir la même adresse.
    6. Appuyez sur OK pour enregistrer vos réglages.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.